Menu
Basler MED 기능 세트에 대한 세부 정보
각각의 Basler MED ace 카메라에는 Basler MED 기능 세트가 함께 제공됩니다. MED 기능 세트는 의학, 의료 기술 및 생명 과학 분야의 애플리케이션을 위해 특별히 개발된 선택된 하드웨어, 펌웨어 및 소프트웨어 기능을 결합합니다. Basler MED 기능 세트는 의료 기기 제조업체가 준수해야 하는 특수 규제 관련 요구 사항과 이미지 품질 및 색상 재현에 대한 성능 요구 사항을 모두 고려합니다.
의료 기준 준수 – 가장 엄격한 표준화에 대한 인증
Basler는 의료 및 진단 분야에서 장치에 대한 인증을 받는 것이 복잡하다는 것을 알고 있습니다. 따라서 Basler는 ISO 13485: 2016에 따라 Basler MED ace 카메라를 생산 및 유통하고 서비스를 제공하며 가장 중요한 기준 적합성 인증을 보유하고 있습니다. 또한 Basler는 GigE Vision나 USB3 Vision과 같은 기준을 다루는 표준화 기구의 구성원으로도 활동하고 있습니다. Basler는 의료 및 생명 과학 분야의 장비 제조업체로서 모든 주요 기준을 완벽하게 충족하고 기술 개발 활동을 모니터링하고 있음을 고객에게 보증합니다.

ISO 13485:2016 인증
Basler는 ISO 13485: 2016 인증을 통해 의료 및 생명 과학 분야를 위한 Basler MED ace 카메라의 개발, 생산 및 서비스에 대한 고품질 기준을 입증할 수 있습니다. Basler 고객은 디자인 동결, 제품 변경 및 선택한 구성 요소의 추적 가능성을 위한 제품 변경 사항 알림(PCN)을 통해 제품 연속성을 보장 받을 수 있습니다. 이는 ISO 13485: 2016 인증을 통해 고객이 감사 비용을 대폭 절감할 수 있음을 의미합니다.
백서에서 자세한 내용 읽어보기
Basler MED ace 카메라의 기타 인증서
Basler는 품질을 최우선으로 생각합니다. Basler는 모든 제품과 마찬가지로 생산 시설의 테스트 실험실에서 모든 Basler MED ace 카메라를 하나하나 테스트합니다. Basler는 고객이 테스트의 내용을 정확히 이해할 수 있도록 국제 기준에 따라 테스트를 진행합니다. Basler는 CE, UL, EMC 클래스 A 및 B, CISPR 클래스 A 및 B, FCC 클래스 A 및 B 및 RoH 등 관련된 모든 기준 적합성 선언서를 보유합니다. 따라서 Basler고객은 자신이 모든 주요 기준을 충족하는 공급업체로부터 제품을 구매하고 있다는 사실을 확인할 수 있습니다.
Basler MED ace 카메라의 인증서로 이동Brilliant Image – 차원이 다른 고품질 이미지를 자동 생성
이미지 품질은 카메라가 설치된 대부분의 의료 및 생명 과학 애플리케이션에서 매우 중요한 요소입니다. 훌륭한 이미지 품질을 구현하기 위해서는 카메라가 중요한 역할을 수행하지만 장치 제조업체가 집중하는 부분은 전체 시스템입니다. 따라서 Basler MED ace 카메라는 MED 기능 세트 Brilliant Image로 뛰어난 자동 이미지 최적화 기능을 제공합니다. 이 기능들은 카메라 애플리케이션을 더욱 간소화하고 고객이 한 번의 촬영만으로 최고의 이미지 품질을 얻을 수 있도록 도와줍니다.
첫 사진부터 최상의 품질을 구현하는 최적의 웨이크업 설정
Basler는 의료 및 생명 과학 애플리케이션에서 Basler MED ace로 보다 빨리 최상의 이미지를 제공하기 위해 웨이크업 설정 기능을 개발했습니다. 스탠다드 사용자 설정에는 다양한 이미지 최적화 기능이 결합되어 있습니다. 그 결과, 곧바로 뛰어난 품질이 구현되므로 최초 이미지만으로 계속 애플리케이션을 진행할 수 있습니다.
Basler PGI: 컬러 및 모노크롬 카메라에서 인 카메라 이미지 최적화
Basler의 독자적인 PGI 기능 조합은 컬러 및 모노크롬 카메라에서 최적화된 이미지를 구현합니다. 이 알고리즘은 컬러 카메라에서 노이즈 억제, 이미지 선명도 최적화, 5x5 디베이어링 및 컬러 안티 엘리어싱(anti-aliasing) 기능을 결합합니다. 모든 기능이 카메라의 자체 FPGA에서 실행되므로 고객의 호스트 시스템에서 상당한 리소스를 절약할 수 있습니다
완벽한 컬러 재현 및 선명한 이미지를 위한 자동 색상/컨트래스트 기능
의료 관련 애플리케이션에서는 탁월한 색상 재현이 필수적입니다. 그러나 올바른 색상 설정을 찾는 것이 언제나 쉬운 것은 아닙니다. Basler의 자동 색상 기능은 이러한 작업을 대신 수행합니다. 따라서 제자리에서 최상의 색상 재현 기능이 반영된 사진을 얻을 수 있습니다. 선명한 이미지는 이미지에 담긴 정확한 의미 분석을 위해서도 필수적입니다. 자동 컨트래스트 기능을 사용하면 이상적인 컨트래스트 설정이 반영된 이미지를 즉시 구현할 수 있습니다. 자동 히스토그램 스트레치 기능은 이미지 컨트래스트를 극대화합니다. 개별 요구 사항에 따라 색상 및 컨트래스트 설정을 수동으로 조정할 수 있습니다.
유동적인 조명 조건을 위한 자동 노출 기능
애플리케이션에서 렌즈 또는 줌을 변경할 경우, 조명 조건이 달라져 이미지 품질이 떨어지게 됩니다. 자동 노출 기능은 변화하는 조명 조건에 매우 빠르게 반응하며 카메라를 즉시 조정합니다. 그 결과 최상의 품질을 갖춘 이미지가 쉽게 구현됩니다.
Perfect Color – 더 쉽고 유연해진 색상 설정
의료 및 생명 과학 애플리케이션에서는 완벽한 색감 구현을 위해 색상을 개별적으로 설정해야 합니다. 색상 구성 애플리케이션은 대부분 복잡하고 많은 시간이 소요됩니다. Basler MED 기능 세트 Perfect Color는 언제나 애플리케이션을 보다 쉽게 수행할 수 있도록 도와줄 뿐만 아니라 사용자가 색상을 개별적으로 조정할 수 있는 옵션도 제공합니다. 6축 오퍼레이터를 사용하여 색조, 채도, 밝기 및 컨트래스트를 통해 전체 색 공간을 제어하거나 색 공간의 개별 색상을 변경해 보세요. 컬러 캘리브레이터를 통해 색 충실도를 극대화하는 최적의 색상 변수를 찾거나 일반 광원에 맞는 색상 사전 설정 기능을 사용할 수도 있습니다.
Basler 컬러 캘리브레이터: 손쉬운 색상 보정
의료 및 생명 과학 애플리케이션의 이미지에서는 색상 재현이 매우 중요합니다. 카메라에서 실제 이미지와 디지털 투사 이미지와의 색 오차를 최소화하여 최상의 색 충실도를 구현하기 위해서는 올바른 설정이 필요합니다. 그러나 "완벽한(perfect)" 색상 설정을 찾는 것은 복잡하고 어렵습니다. pylon 소프트웨어의 Basler 컬러 캘리브레이터 툴은 최적의 색상 설정을 위한 간단하고 빠른 솔루션을 제공합니다.
전체 색 공간에 대한 개별 설정으로 유연성 극대화
애플리케이션은 그 종류에 따라 색상을 다르게 설정해야 합니다. MED 기능 세트 Perfect Color는 전체 색 공간을 제어할 수 있는 설정 기능을 제공합니다. 색조, 채도, 밝기 및 컨트래스트는 개별 요구 사항에 맞게 수동으로도 조정할 수도 있습니다.
Basler 6축 오퍼레이터: 개별 색상을 각각 설정
상황에 따라, 이미지의 완벽한 색감 구현을 위해 단 하나의 색상만 조정해야 할 수 있습니다. Basler의 특허 받은 6축 오퍼레이터를 사용하면 이러한 애플리케이션을 손쉽게 처리할 수 있습니다. Basler의 6축 오퍼레이터는 개별 색상을 설정할 수 있게 도와주며, 카메라의 FPGA에서 직접 실행되기 때문에 고객의 호스트 시스템에서 주요 리소스를 절약합니다.
다양한 조명 시스템을 위한 색상 사전 설정 기능으로 시간과 노력 절약
현재 애플리케이션에서 일반 광원을 사용하고 계신가요? MED 기능 세트 Perfect Color는 가장 일반적인 광원에 최적화된 색상 사전 설정 기능을 제공합니다. 이 기능 세트에는 완벽히 검증된 산업용 화상 처리 설정 외에도 현미경 검사 애플리케이션을 위한 Olympus Microscope LED(4500 K 및 6000 K)나 Leica Microscope LED(5500 K)와 같은 일반 광원도 포함되어 있습니다. 조명에 대한 색상 사전 설정을 통해 애플리케이션 시간과 애플리케이션량을 줄여보세요.
방진 설계 제조 – 특별한 청결 기준이 요구되는 작업을 위한 기능
의료 및 생명 과학 분야의 작업은 이미징 구성 요소와 청결성에 대해 엄격한 기준을 요구합니다. 예를 들어, 대부분 높은 배율이 사용되는 현미경 검사에서는 먼지 및 기타 입자가 광학 경로를 차단하거나 방해합니다. Basler MED ace 카메라는 생산 환경에 오염 물질이 발생하지 않도록 관리하지만, 운송이나 일상적인 처리 과정에서 광학 경로에 이물질이 유입될 수 있습니다. Basler는 광학 경로가 먼지나 이물질로부터 항상 완벽히 보호되도록 MED 기능 세트 방진 설계 제조가 포함된 모델을 제작했습니다.

광학 경로를 보호하는 밀폐된 센서 룸
MED 기능 세트 방진 설계 제조가 포함된 Basler MED ace 카메라에는 하드웨어가 최적의 방식으로 설계되어 있습니다. 이 모델에는 자외선 차단 필터가 견고하게 내장되어 있으며, Basler는 자외선 차단 필터와 센서 사이를 밀봉하여 센서 룸을 최소화합니다. 그 결과, 운송이나 일상적인 처리 과정에서 먼지 및 기타 이물질이 유입될 위험이 줄어 광학 경로가 깨끗하게 유지됩니다.

클린룸에서 별도 제작
의료 및 생명 과학의 특별한 청결 기준을 충족하기 위해 Basler MED ace 카메라 제조 과정에서 청결 수준에 세심한 주의를 기울입니다. 카메라는 별도의 클린룸에서 설치되며 특수 교육을 받은 직원만 설치 작업을 담당합니다. 또한 Basler는 제조 과정에서 공기 중의 입자 수를 정기적으로 점검하고 기록합니다. 측정 결과, 입자 부하가 너무 높은 경우에는 카메라를 설치하지 않습니다. 대신 필터 시스템을 청소 및 점검한 후 공기 입자 수를 다시 측정합니다.
먼지 및 기타 이물질에 대한 지속적 검사
Basler는 모든 Basler MED ace 카메라를 별도의 클린룸에서 생산합니다. Basler는 공기 중의 입자 수를 모니터링할 뿐 아니라, MED 기능 세트 방진 기능이 있는 모델의 경우, 전체 카메라에 대한 조립 및 최종 검사 과정에서 먼지 및 기타 입자가 있는지 확인하기 위해 다양한 구성 요소를 검사합니다. Basler는 센서와 자외선 차단 필터를 모두 검사하고 필요에 따라 구성 요소를 청소합니다. 완성된 카메라는 카메라 테스트 툴에서 검사를 받게 됩니다.
일상적 사용 시 높은 견고성
Basler MED ace 카메라는 내구성과 견고성이 뛰어납니다. MED ace 카메라는 다양한 작업에 쉽게 통합될 수 있으며, 카메라를 현미경처럼 여러 디바이스에 교대로 설치해야 하는 경우에도 적합합니다. 센서 룸이 밀폐되어 있어, 처리 과정에서도 고객의 손이 닿지 않는 광학 경로에 먼지나 기타 이물질이 쌓일 우려가 없습니다. 필요한 경우에는 센서를 더럽히지 않고 필터를 청소할 수도 있습니다.
저조도 이미징 – 저조도 조건에서도 우수한 이미지
현미경 검사나 실험실 자동화와 같은 일반적인 의료 및 생명 과학 작업은 저조도 조건에서 이미지를 처리해야 합니다. 이런 작업을 위해 MED 기능 세트 - 저조도 이미징 기능을 갖춘 Basler MED ace가 개발되었습니다. 이 카메라에는 강력한 성능을 지닌 최신 CMOS 센서 기술이 적용되었으며 장시간 노출 모드와 통합 히스토그램 기능이 갖춰져 있습니다.
장시간 노출에도 뛰어난 이미지 품질
"형광 현미경 검사 및 감지 작업과 같은 의료 및 생명 과학의 다양한 애플리케이션에서는 몇 초 이상의 노출 시간이 필요할 수 있습니다. 이로 인해 이미지 품질 저하가 자주 발생합니다. 하지만 Basler MED ace에서는 이런 문제를 제거할 수 있습니다. MED 기능 세트 저조도 이미징이 포함된 모델은 노출 시간이 긴 이미지의 품질을 최적화하는 모드를 제공하며, 빛이 매우 약한 신호도 낮은 노이즈로 감지할 수 있습니다. 그 결과 핫 픽셀 수와 노이즈가 줄어듭니다.
"
통합 히스토그램 기능으로 최상의 컨트래스트 제공
빛 신호가 약할 경우 기록된 오브젝트의 화질이 선명하더라도 좋은 이미지를 재현하기가 어렵습니다. Basler는 통합 히스토그램 기능을 사용하여 각각의 색상 채널에 대해 독립적 인 컨트래스트 조정을 가능하게 흑점을 제어합니다. 그 결과, 깨끗한 검은 색 배경에서 이미지 정보를 최대한 얻을 수 있습니다. 또 다른 이점은 이러한 사전 처리 기능이 카메라의 FPGA에서 직접 실행되어 고객의 호스트 측에서 많은 비용을 발생시키는 컴퓨팅 리소스를 절약할 수 있다는 점입니다.
산업적 우수성 - 수년 간의 경험을 통해 탄생한 최고의 카메라 기술과 소프트웨어
Basler는 강력하고 안정적이며 견고한 카메라 생산을 통해 의료 및 생명 과학 분야를 선도하는 카메라 제조업체로 자리 잡았습니다. 30 년 이상의 화상 처리 노하우를 집약한Basler pylon 카메라 소프트웨어 제품군의 사용자 친화적인 SDK, 정교한 자동 설정 기능, 광범위한 개별 카메라 제어 기능과 고객 중심의 서비스는 기존과는 차원이 다른 효율적인 카메라 통합 경험을 제공합니다.
자동 설정 기능 및 업계 최고의 다양한 카메라 제어 기능
Basler 카메라는 강력한 자동 설정 기능을 갖추고 있습니다. Basler 카메라는 의료 및 생명 과학 애플리케이션에서 카메라를 즉시 사용이 가능하며 사용 편리성이 매우 뛰어납니다. 또한 화상 처리 전문가에게 하드웨어 트리거 기능, 청크 및 다양한 픽셀 형식 등 완벽한 카메라 제어 기능들을 제공합니다. 이러한 기능이 모두 pylon 카메라 소프트웨어 제품군의 SDK에 통합되어 있습니다.
빠른 시작을 위한 효율적 통합
Basler는 MED ace 시리즈를 통해 의료 및 생명 과학 분야에 맞게 특별 설계된 카메라를 제공합니다. Basler의 pylon 카메라 소프트웨어 제품군은 카메라가 어떠한 어려움도 없이 애플리케이션 과정에 매끄럽고 빠르게 통합되도록 도와줍니다. 여전히 어려움을 경험하고 있다면 Basler가 친절히 통합 애플리케이션을 도와 드리겠습니다.
빠른 속도 – 높은 프레임 속도, 빠르고 안정적인 데이터 전송
Basler는 의료 및 생명 과학 분야를 위한 빠르고 안정적인 카메라를 제공합니다. 예를 들어, 실험실 자동화 애플리케이션에서는 빠른 이미지 시퀀스를 캡처할 수 있는 카메라가 필요합니다. 또한 프로세스 자동화 애플리케이션과 이미지 기반 입자 분석 시스템에서는 높은 프레임 속도와 빠르고 안정적인 이미지 데이터 전송이 가능한 카메라를 사용해야 합니다. MED 기능 세트 빠른 속도가 적용된 Basler MED ace 카메라는 글로벌 셔터 및 CMOS 센서와 USB3 Vision 인터페이스 기술을 갖추고 있어 이처럼 까다로운 애플리케이션에 매우 적합합니다.
궁금한 점이 있으신가요?
Basler MED 기능 세트는 Basler MED ace의 기능을 극대화합니다. 구체적인 방법이 궁금하신가요? Basler 영업 팀에 연락 주시면 고객의 문의사항에 친절히 답변해 드립니다!