브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
비전 시스템 설정하기

품질 보증은 정기적인 관리와 기록을 통해 이뤄집니다.

제품의 품질은 다양한 측면에 영향을 받으며 품질 보증도 마찬가지입니다. Basler는 ISO 13485: 2016 인증을 확보하여 특히 의료 및 생명 과학용 카메라에서 이러한 다각적인 품질 보증을 효과적으로 실현합니다.

Basler는 신중한 태도로 공급업체를 선정 및 검토하고 정기적으로 평가합니다. Basler는 모든 Basler MED ace 카메라를 클린룸에서 별도의 제조 공정을 통해 생산합니다. 생산 과정에서 지속적인 검증과 모니터링 작업이 이루어집니다. 선택된 구성 요소에 대한 품질 테스트는 입고 부문에서 시작되어 전체 제조 프로세스를 거쳐 카메라 배송 단계까지 계속됩니다. Basler는 정형화된 문서를 활용하여 주요 구성 요소의 추적 가능성과 투명성을 보장합니다.

최상의 품질을 위한 단계별 노력

최상의 품질을 위한 단계별 노력

Basler는 매우 폭넓은 품질 보증 프로세스를 수행합니다. 또한 의학, 의료 기술 및 생명 과학을 위해 카메라에 정교한 주의를 기울입니다. Basler MED ace 카메라는 별도의 클린룸에서 조립되며 특수 교육을 받은 직원만 작업에 참여할 수 있습니다. 우선 자동화된 테스트 작업을 통해 센서 방향을 확인한 다음, 센서의 청결성 확보를 위해 전면 모듈 테스트를 수행합니다. 그 다음에는 카메라 테스트 툴을 이용해 완벽히 자동화된 테스트를 수행합니다. 그 결과 100% 테스트를 통과한 카메라가 탄생하게 됩니다.

Basler의 품질 관련 브로슈어 다운로드

최상의 품질로 뛰어난 견고성과 긴 카메라 수명 보장

Basler의 품질 보증 작업은 개발 과정에서부터 시작되며 의료 및 생명 과학용 카메라를 포함해 모든 카메라에서 탁월한 견고성을 보장합니다. Basler는 개발 과정에서 카메라의 수명에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 요인을 확인합니다. Basler는 주변 온도와 같은 요인이 카메라 수명에 영향을 미치지 않도록 하기 위해 이러한 영향 요인에 맞게 조절되는 테스트 방법을 개발했습니다. Basler는 카메라가 손상되지 않은 것으로 입증된 경우에만 해당 제품을 Basler 포트폴리오에 포함시킵니다.

견고성에 대해 자세히 알아보기

최상의 품질로 뛰어난 견고성과 긴 카메라 수명 보장

Basler MED ace = 고품질

의학, 의료 기술 및 생명 과학 분야에 고품질 카메라를 지속적으로 제공하는 것은 어려운 일이지만,
Basler에게는 문제가 되지 않습니다. Basler MED ace 카메라 시리즈가 이를 입증합니다.

Basler MED ace 카메라 시리즈에 대해 자세히 알아보기

궁금한 점이 있으신가요?

품질은 특히 의료 및 생명 과학 분야에서 매우 중요한 요소입니다. Basler가 MED ace 카메라의 품질을보장하는 방법에 대해 궁금한 점이 있으신가요? Basler 영업 팀이 궁금증을 해결해 드립니다.

Basler 영업 팀에 문의