Menu
Basler MED 기능 세트
의료 및 생명 과학을 위해 특별 제작된 하드웨어, 펌웨어 및 pylon 기능의 고유하고 강력한 조합.
Basler MED 기능 세트는 basler 카메라의 가장 대표적인 특징을 결합하고 까다로운 이미징 요구 사항을 충족합니다. 이 기능 세트는 Basler MED ace 카메라에 통합되었으며 의료 및 생명 과학을 위해 특별 제작된 기능을 포함하고 있습니다.
Basler는 심층적인 기술 지식을 바탕으로 최고 수준의 품질과 이미징 성능을 갖춘 카메라를 제조하여 실험실 자동화, 안과, 현미경 검사 및 형광 애플리케이션과 같은 영역의 이미징 요구 사항을 처리합니다.
Basler의 업계 최고의 기능 세트를 사용하여 하드웨어, 펌웨어 및 pylon 기능을 결합하여 고객이 원하는 기능을 제공합니다.
Basler 기능 세트를 직접 확인해 보십시오. 기능 세트에 명시된 카메라에는 해당 세트의 기능이 하나 이상 포함되어 있습니다. 카메라의 특정 기능 조합을 찾으려면 Basler 기능 체크리스트를 방문하거나 매뉴얼을 통해 자세한 지침을 확인할 수 있습니다.
Basler MED ace 카메라에 대해 자세한 내용을 알아보고 싶다면 baslerweb.com/MEDace를 방문해 보세요.
Basler는 ISO 13485: 2016를 준수하여 의료 및 생명 과학 분야에 Basler MED ace 카메라를 생산 및 유통합니다. 또한 CE, UL, EMC B등급, CISPR B등급 또는 FCC B 등급 등 지원 가능한 관련 표준을 모두 보유하고 있습니다.
의료 및 생명 과학 분야의 OEM 규정이 더욱 엄격해지고 있습니다. 규제 장애로 인해 의료 또는 진단용 디바이스를 인증 받는 작업은 그 어느 때보다도 더 복잡하고 많은 시간이 소요되는 프로세스가 되었습니다. Basler는 신뢰할 수 있는 공급자로서 ISO 13485: 2016에 따라 책임을 이행하고 기준을 준수할 것을 약속합니다. 그 결과 Basler는 의료 및 생명 과학 분야에서 시장에 제품을 판매하는 OEM 공급업체의 규제 요구 사항을 완벽하게 충족할 수 있는 독보적인 입지를 확보하고 있습니다.
ISO13485 인증
Basler는 ISO 13485: 2016에 따른 인증을 획득하여 디지털 카메라 개발, 생산 및 서비스는 물론 시장 출시에 적합한 품질 기준을 보유하고 있음을 입증했습니다.
Basler MED Ace 카메라는 규제 요구 사항을 완벽하게 준수하기 위한 전용 생산 설비를 갖추고 있습니다. 이는 Basler가 제공하는 뛰어난 문서 품질을 통해 고객이 감사 및 제품 관련 문서 작업을 줄이고 인증 프로세스의 복잡성 및 소요 시간도 줄일 수 있음을 의미합니다.
Basler의 포괄적인 변경 관리 시스템을 통해 고객은 제품의 모든 세부 사항에 대해 항상 최신 정보를 파악할 수 있습니다. 이력 추적 기능은 비용을 큰 폭으로 절감하고 콜백(callback)에 대한 투명성을 강화합니다.
인증: CE, UL, EMC
Basler가 가장 중시하는 요소는 바로 품질입니다. 모든 카메라는 현장 테스트 연구소에서 광범위한 테스트를 거칩니다. Basler는 CE, UL, EMC A등급 및 B등급, CISPR A등급 및 B등급, FCC A등급 및 B등급, RoH 등 관련 표준 적합성을 모두 보유하고 있습니다. Basler는 의료 및 생명 과학 분야에서 고객의 규제 요구 사항을 충족하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
비전 기술 발전 가속화
Basler는 비전 기술 분야를 선도하는 대표 기업입니다. Basler는 GigE Vision및 USB3 Vision과 같은 표준화위원회의 회원으로 활동하고 있습니다. 두 가지 표준 모두 전문적인 환경에서 사용되는 모든 종류의 최신 카메라를 위한 표준화된 프로그래밍 인터페이스를 결정하는 GenICam 표준을 기반으로 합니다.
선명한 이미지 기능 세트로 최상의 이미지를 얻을 수 있습니다. 시장을 선도하는 컬러 및 흑백 카메라용 PGI 알고리즘, 최첨단 자동 화이트 밸런스, 스마트 자동 컨트래스트 및 자동 노출 알고리즘을 갖춘 Basler MED 카메라를 직접 경험해 보세요.
실험실 자동화, 현미경 검사 및 안과 분야 등 수많은 애플리케이션에서 선명한 이미지를 확보하는 것은 가장 중요한 과제입니다. 일반적으로 OEM은 최고 한도까지 카메라를 조정하는 대신 구성 요소를 결합하여 완벽한 시스템을 개발하여 부가 가치를 창출합니다. 이러한 이유 때문에 Basler의 의료 및 생명 과학용 카메라는 고객이 선명한 이미지를 즉시 사용할 수 있도록 뛰어난 자동 기능을 제공합니다. 그 결과 Basler 카메라를 이용한 작업이 더욱 수월해지고 중요한 시장 출시 소요 시간이 단축되며 고객은 부가 가치 창출에 집중할 수 있습니다.
Basler PGI
Basler의 고급 PGI 알고리즘은 5x5 디바이어링, 색상 앤티앨리어싱, 디노이징 및 향상된 샤프니스를 수행합니다. 다른 카메라 제조업체는 진정한 의미에서의 자원 비용을 숨기고 호스트 시스템의 중요한 CPU 자원을 활용하지만, 모든 Basler 펌웨어 기능은 카메라 온(on-camera) FPGA에 내장되어 있어 고객에게 엄청난 리소스를 절약해 줍니다.
Basler Mono PGI
Basler PGI 알고리즘은 또한 모노크롬 카메라를 위해 준비 되어 있습니다.
이 알고리즘은 카메라 이미지의 샤프니스를 향상시키며 노이지를 주목할 만큼 줄여줍니다. 모든 기능은 카메라 내부에서 연산 처리되며, 호스트 컴퓨터의 자원을 쓰지 않습니다.
자동 화상 보정 기능
Basler가 의료·생명 과학 용도로 특별히 개발한 이미지 기능입니다. 자동 색상, 자동 컨트래스트 등과 같은 기능들은 카메라에 대한 전문 지식이 없어도 최적화된 이미지를 제공합니다.
빠른 자동 노출
대부분의 경우, 조명 조건은 일정치 못하며, 때에 따라 큰 차이가 날 수 있습니다. 이미지의 품질과 사용자의 편의성을 위한 신뢰성 있는 이미지를 생성하기 위해서는 새로운 조명 조건에 카메라가 바로 적응 할 수 있도록 자동화 된 기능이 빠르게 동작하여야 합니다. Basler 카메라는 빠른 자동 노출 기능을 제공함으로서 변화하는 대상물이나 배율에 따라 바로 카메라가 적응 할 수 있도록 하기 때문에 현미경 관찰을 원활하고 효율적으로 실시 할 수 있습니다.
여러분의 이미지의 색상을 조정할 수 Basler 만의 독특한 도구를 탑재. 색조, 채도, 밝기 등 자세한 색상 설정에 의한 완벽한 색상 제어가 가능합니다. Basler 의 6축 오퍼레이터는 단일 색상 변경 뿐만 아니라 컬러 캘리브레이터를 통해 완벽한 색상 매개변수 값을 찾을 수 있습니다
현미경 관찰이나 안과 등, 다양한 용도에 적합한 색상 설정을 할 수 있어야합니다. 그러나 색상 조정과 설정은 복잡한 작업이며 때로는 생각보다 많은 개발 노력을 투자해야 할 수도 있습니다. 이미지의 색상 외형을 자유 자재로 조정할 수있는 Basler의 "Perfect Color" 기능 세트가 있으면 실제 색상과 카메라에서 디지털 생성 된 색상 차이를 최소화하여 가장 실물에 가까운 색을 재현하거나 특정 색상을 변경 하여 이미지의 보고자 하는 부분만 강조 할 수 있습니다. 또한 Basler 컬러 캘리브레이터와 함께 사용하면 당사가 특허를 취득한 알고리즘을 사용하여 카메라를 설정하고 색상의 불편을 최소화 할 수 있습니다.
Basler 색상 보정
최상의 색 충실도에 맞게 카메라를 조정하는 작업은 특정 색상 오차를 최소화하는 설정을 찾는 작업입니다. 그러나 '완벽한' 색상 설정을 찾는 것은 일반적으로 매우 까다롭고 복잡한 프로세스입니다. Basler 색상 보정기는 고객이 최고의 색 충실도를 위한 완벽한 색상 변수를 찾을 수 있도록 도와줍니다. 사용자 기반의 pylon 툴에서는 완전 내장형 색상 파이프 라인을 활용해 결과를 저장할 수 있습니다.
완벽한 색 공간 유연성
뛰어난 색상 설정은 다양한 애플리케이션에서 필수적인 요소입니다. Basler MED Ace 카메라에는 색조, 채도 및 밝기 등 뛰어난 색상 조정 기능을 사용할 수 있는 펌웨어 기능이 내장되어 있습니다. Basler의 특허 받은 6 축 오퍼레이터를 통해 단일 색상을 변경할 수 있습니다. 이미지 파이프 라인은 카메라 프레임 안에서 계산되어 호스트 측의 중요 CPU 리소스를 절약합니다.
색상 사전 설정 확장
Basler MED ace 시리즈는 특정 광원에 최적화된 다양한 색상 사전 설정을 제공합니다. 이 시리즈에는 머신 비전에서 이미 입증된 설정뿐만 아니라 현미경 애플리케이션에서 일반적으로 사용되는 광원도 포함됩니다. 이를 통해 주어진 조명에 적합한 색상 설정을 빠르게 선택할 수 있으므로 개발 프로세스에 소요되는 시간과 노력을 절약할 수 있습니다.
최첨단 Sony Pregius CMOS 센서 기술과 Basler의 독보적인 장시간 노출 모드 및 내장형 히스토그램 기능이 뛰어난 저조도 이미지를 구현합니다. 저조도 이미지 처리 기능과 결합된 고급 CMOS 기술은 형광 이미징을 사용하는 애플리케이션에 매우 유용합니다.
저조도 이미지 처리는 현미경 검사 및 실험실 자동화 분야의 다양한 애플리케이션에서 활용됩니다. 형광과 같은 저조도 이미지 처리가 기존의 CCD 기반 센서에서 집중적으로 사용되는 동안 CMOS 센서는 빠르게 발전을 거듭했습니다. 소니의 Pregius IMX 센서 시리즈가 적용된 CMOS 센서는 CCD 기반 센서에 필적할만한 성능을 제공합니다. 그리고 이제 마침내 의료 및 생명 과학 분야의 OEM업체에게 CCD에서 CMOS 센서 기술로 전환할 수 있는 기회를 제공할 수 있게 되었습니다. 산업용 카메라의 선두 주자인 Basler는 다양한 CMOS 카메라 포트폴리오를 보유하고 있으며 이 기술을 발전시키는 데 핵심적인 역할을 수행합니다.
장시간 노출 모드
Basler의 MED Ace 카메라에는 장시간 노출 모드가 내장되어 있습니다. 이 모드는 형광 현미경 검사의 애플리케이션을 위해 특별히 설계되었으며 최대 10 초의 노출 시간을 제공합니다. 이 모드에서는 카메라가 약한 빛 신호를 포착하기 위해 고감도 상태로 전환되며 노이즈는 더욱 낮아집니다. 이 특별한 시장 기능을 통해 의료 및 생명 과학 분야의 고객은 성능 저하 없이 CCD에서 CMOS로 전환할 수 있습니다.
톤 범위 스트레칭 및 조정
Basler의 내장형 히스토그램 기능은 최상의 저조도 이미지를 제공합니다. 톤 범위 조정과 같은 펌웨어 기능을 통해 사용자는 이미지 속 검은 점을 완전히 관리할 수 있으며 선명한 검은 색 배경을 갖게 됩니다.
내장형 톤 범위 스트레칭 기능은 히스토그램을 분산시켜 최상의 명암 대비를 구현합니다. Basler MED 카메라의 펌웨어 설정은 카메라의 FPGA에서 실행되며 고객의 호스트 측에서 제한된 연산 리소스를 절약합니다.
Basler는 실험실 자동화 등의 분야에서 활용 가능한 안정적인 고속 어플리케이션을 제공합니다. 글로벌 셔터 및 CMOS 센서 기술뿐만 아니라 업계에서 그 성능을 인정받은 USB3 Vision 인터페이스 기술로 초당 60 프레임에서 164 프레임 사이의 프레임 속도를 구현하는 Basel MED Ace 카메라를 경험해 보세요.
실험실 자동화 시장의 많은 애플리케이션은 빠른 처리량을 필요로 합니다. 2D 바코드 판독 및 튜브 캡 식별과 같은 프로세스 자동화 작업은 높은 프레임 속도와 빠르고 안정적인 이미지 데이터 전송을 기반으로 진행됩니다. Basler의 고속 기능을 갖춘 카메라는 고속 애플리케이션에 필요한 모든 카메라 요소를 갖추고 있습니다.
초고속 프레임 속도를 위한CMOS 센서 기술
CCD 기술에 기반한 센서는 의학 및 생명 과학 분야에서 널리 사용됩니다. 그러나 CMOS 센서 기술은 빠른 처리량이 필요한 애플리케이션 분야에 훨씬 더 적합합니다. 센서의 판독 시간이 눈에 띄게 단축되기 때문입니다. CCD 센서는 단계별 캐스케이드를 통해 중앙 A/D 변환기에 하나의 픽셀로 수집되지만 CMOS 센서는 각 픽셀에서 직접 전하를 처리합니다. 모든 센서 픽셀을 동시에 읽을 수 있기 때문에 CMOS 센서의 처리 속도가 훨씬 빨라집니다.
빠르고 안정적인 데이터 전송을 위한 USB 3.0 인터페이스
수많은 실험실 자동화 애플리케이션에서는 여전히 USB 2.0 및 GigE와 같은 인터페이스가 여전히 표준으로 자리잡고 있지만, 높은 데이터 전송 속도를 고려하면 USB 3.0 인터페이스 및 USB3 Vision Standard처럼 훨씬 더 뛰어난 대안이 존재합니다. USB 2.0에서는 45 MB/s만 구현 가능하지만 GigE 인터페이스는 최대 100 MB/s까지 전송할 수 있습니다. 그러나 USB 3.0을 사용하면 최대 350MB/s의 데이터 전송 속도를 구현할 수 있습니다. 이는 다양한 고속 애플리케이션에 적합합니다. USB3 Vision Standard을 통해 커넥터 및 이미지 전송 방법이 표준화되었습니다. 이는 플러그앤플레이 방식이지만 매우 빠르고 안정적이며 장기 사용이 가능한 산업적으로 검증된 인터페이스를 제공합니다.
글로벌 셔터 센서 기술
시장에서 구입 가능한 센서에는 기본적으로 두 가지 유형의 판독 모드가 있습니다. 롤링 셔터 센서는 픽셀 라인을 라인 단위로 판독합니다. 이 센서는 대부분의 정적 이미지 시나리오에서는 문제가 되지 않습니다. 그러나 처리량이 많은 애플리케이션에서는 개체를 중지할 수 없는 경우가 발생합니다. 이 경우 롤링 셔터 센서는 소위 '롤링 셔터 효과'로 인해 사용이 불가능합니다. 이에 대한 대안으로 Basler는 이미지를 라인별로 캡처하지 않고 센서 전체를 한 번에 판독하는 다양한 글로벌 셔터 센서를 제공합니다. 글로벌 셔터 센서는 움직이는 물체를 사용하는 고 처리량 애플리케이션에 가장 적합합니다.
Basler 카메라는 모든 제품이 품질 테스트를 거쳤으며 시장에서 가장 강력하고 신뢰할 수 있는 제품입니다. pylon Camera SDK와 함께 30년의 비전 분야 경력을 바탕으로 한 basler의 고객 중심 지원 및 확장형 카메라 제어 기능은 카메라의 통합 효율성이 극대화합니다.
Basler는 의료 및 생명 과학 분야를 선도하는 대표적인 카메라 제조업체입니다. Basler 카메라는 오늘날 시장에서 가장 신뢰할 수 있고 견고한 카메라 제품입니다. 의료 및 생명 과학을 위한 카메라는 모두 바젤 공장에서 출고되기 전에 100% 기술 및 기능 테스트를 거칩니다. Basler는 제품 고장률은 산업용 컴퓨터 비전 카메라 분야에서 가장 낮은 수준입니다. Basler 카메라는 당사의 품질에 대한 자부심을 입증하는 3 년 품질 보증 서비스를 제공합니다. Basler MED Ace는 장기간 사용이 가능합니다.
Basler pylon 카메라 소프트웨어 제품군– 가장 견고하고 안정적인 SDK
견고하고 안정적인 SDK는 의료 및 생명 과학 시장의 디바이스 개발을 위한 핵심 요소입니다. pylon 카메라 소프트웨어 제품군은 사용자에게 솔루션 구축에 최적화된 SDK를 제공합니다. Pylon은 Windows와 Linux를 지원하며 Raspberry Pi, NVIDIA Jetson 등 다양한 ARM 기반 시스템에서 작동됩니다.
확장형 카메라 제어 기능
Basler 카메라의 자동 설정 기능으로 카메라를 즉시 손쉽게 사용할 수 있습니다. 비전 전문가의 경우에는 pylon 카메라 소프트웨어 제품군 SDK에 포함되어 있는 하드웨어 트리거링, 청크 또는 다양한 픽셀 형식과 같은 완벽한 카메라 제어 기능을 사용할 수도 있습니다.
안정성 및 견고성
Basler 카메라는 당초에 산업용 검사 목적으로 개발되었습니다. 이러한 사실은 Basler 카메라가 본질적으로 신뢰성과 견고성을 갖추고 있음을 의미합니다. 의료 및 생명 과학 분야에 활용되는 모든 카메라는 고품질 기준을 보장하기 위해 철저한 내부 테스트를 거칩니다.
효율적인 통합
Basler의 의료 및 생명 과학용 메라는 Basler의 pylon 카메라 소프트웨어 제품군과 함께 매끄럽고 빠른 통합을 보장합니다. Basler는 문제가 발생할 경우 디자인 인 과정에서 언제든지 도움을 제공합니다!
든든한 지원자, Basler
Basler의 기능 세트 및 MED ace 카메라에 대한 자세한 정보가 궁금하신가요? Basler는 귀하와 함께 이미지 처리 가능성을 모색하고 귀하의 애플리케이션에 가장 적합한 적합한 CMOS 카메라를 찾아 드립니다. 지금 바로 연락주세요!