브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
비전 시스템 설정하기
  • 클라우드 연결 기능이 포함된 새로운 AI 솔루션 키트

    Basler는 클라우드 연결 기능을 갖춘 임베디드 비전 시스템으로 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 이 시스템은 개발자에게 AI기반 IoT 애플리케이션을 빠르게 프로토타이핑할 수 있는 효율적인 솔루션을 제공합니다.

완벽한 통합: 클라우드 연결기능이 포함된 새로운 AI 비전 솔루션 키트

새로운 AI 비전 솔루션 키트로, Basler는 클라우드 연결기능이 포함되어 완벽히 통합된 개발 키트를 제공합니다.

최적화 된 비전 시스템에서 AI 기반 IoT 애플리케이션을 테스트하고 클라우드 서비스에 액세스 할 수 있습니다. 예를 들어 클라우드 연결을 통해 신경망을 쉽게 로드 하거나 훈련시킬 수 있습니다. AI Vision Solution Kit는 임베디드 하드웨어 및 소프트웨어 기술에 대한 전문 지식의 복잡성과 필요성을 줄여줍니다. 따라서 이 시스템은 개발자에게 신속한 프로토타이핑을 위한 새롭고 효율적인 접근 방식을 제공합니다.

 클라우드 기반 머신러닝 애플리케이션을 쉽게 할 수 있습니다

클라우드 기반 머신러닝 애플리케이션을 쉽게 할 수 있습니다

  • 완전히 통합된 임베디드 비전 시스템
  • 머신러닝 기반 애플리케이션 예제의 프로토타이핑
  • 클라우드 특정 도구의 간단한 사용
  • 엣지 디바이스의 이미지 프로세싱 최적화
  • 메타데이터를 클라우드에 전송하는 정의된 인터페이스
  • 실제 제품 개발에 필요한 시간을 절약 및 지원
  • 모든 구성요소의 장기적 가용성

하드웨어

  • 13MP 해상도를 갖춘 새로운Basler dart MIPI 용 BCON
  • 프로세싱: 강력한 GPU로 NVIDIA의 Jetson Nano 는 복잡한 AI 작업을 간편하게 처리할 수 있도록 합니다.

제품 상세사항을 여기서 찾아보세요

임베디드 비전 키트 카메라 모듈 해상도 프로세서 인터페이스
daA4200-30mci-JNANO-NVDK-AIA daA4200-30mci 13 MP NVIDIA Jetson Nano BCON for MIPI

새로운 IoT 비전 시스템에 맞게 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소를 결합하는 작업의 어려움에 대한 Basler의 답변

사물 인터넷(IoT)과 이 기술을 통해 제공되는 제품 향상을 위한 수많은 옵션은 더 이상 새로운 현상이 아닙니다. 하지만 개발자는 오브젝트나 사람 감지와 같은 새로운 비전 기반 IoT 작업을 설계하고 구현하는 과정에서 여전히 심각한 문제를 경험하고 있습니다.

먼저, 개발자는 다음과 같이 시스템에 필요한 모든 구성 요소를 정의해야 합니다.

  1. 데이터 획득: 카메라에 의해 생성된 이미지의 데이터 스트림
  2. 데이터 처리: 이미지 데이터를 처리하는 강력한 하드웨어
  3. 데이터 분석: 추론을 수행하는 데 필요한 머신 러닝 알고리즘
  4. 연결성: 클라우드 서비스를 사용하고 메타 데이터를 클라우드로 전송하는 기능(데이터 저장, 분석)

다음으로, 이러한 모든 부품은 서로 조화를 이루고 원활하게 작동해야 합니다. 이 부분에서도 폭넓은 전문 지식이 필요합니다. Basler는 새로운 AI 비전 솔루션 키트를 통해 개발자가 IoT 비전 시스템을 직접 개발할 수 있도록 지원합니다. 필요한 모든 하드웨어와 소프트웨어 구성 요소가 즉시 사용 가능한 프로토타이핑 키트에 통합됩니다.

AI 비전 솔루션 키트는 새로운 IoT 비전 시스템을 프로토타이핑할 때 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소를 결합하는 작업의 어려움에 대한 Basler의 답변입니다.
AI 비전 솔루션 키트는 새로운 IoT 비전 시스템을 프로토타이핑할 때 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소를 결합하는 작업의 어려움에 대한 Basler의 답변입니다.

작동 원리: 클라우드 연결을 지원하는 AI 비전 솔루션 키트의 기능

데이터 과학자 및 현장 애플리케이션 엔지니어를 위해 제작된 AI 비전 솔루션 키트는 IoT 비전 솔루션을 손쉽게 프로토타이핑하기 위한 임베디드 비전 시스템입니다. 통합형 하드웨어 및 소프트웨어 설계는 Basler가 새로 개발한 IoT 소프트웨어 아키텍처인 Basler 컨테이너 관리 및 클라우드 커넥터로 구성됩니다. 클라우드 서비스인 Amazon SageMaker와 Amazon SageMaker Neo를 활용하여 머신 러닝 모델을 최적화할 수 있으며 장치에 다운로드할 수도 있습니다.

이 시스템에서 사용되는 머신 러닝 모델에는 두 가지 옵션이 있습니다. 개발자는 Basler의 ML 모델을 선택하거나 자체 ML 모델을 통합할 수 있습니다.

  1. Basler의 ML 모델은 오브젝트 감지 및 사람 감지를 위해 사전 학습된 ML 모델입니다. 이 Basler ML 모델은 SoC와 생성된 이미지 데이터에 최적화되어 서로 원활하게 작동합니다.
  2. 사용자는 단계별 지침을 사용하여 자신의 모델을 아키텍처에 통합하고 앞서 언급한 클라우드 서비스를 활용할 수도 있습니다.

Imaging Hub 개발자 페이지에 대한 종합적인 단계별 지침을 확인하려면 여기를 클릭하세요.

다음 단계에서는 Basler 클라우드에서 사용할 수 있는 컴파일된 ML 모델이 컨테이너 관리 기능 및 Amazon SageMaker를 통해 키트에 배포됩니다.

또한 13MP Basler dart MIPI용 BCON 카메라의 변수를 구성할 수 있습니다. pylon 카메라 소프트웨어 제품군은 또한 카메라의 운용성을 단순화하여 최적의 이미지 품질을 구현합니다. 이는 키트에 대한 ML 추론의 품질이 모델의 학습뿐만 아니라 카메라에서 수집된 데이터의 품질 및 처리 장치의 성능에도 영향을 받기 때문에 중요합니다. 키트에서 추론이 완료되면 AWS IoT Core를 사용하여 결과 메타 데이터가 AWS 클라우드로 전송된 후 저장됩니다.

AI 비전 솔루션 키트를 사용하면 임베디드 기술을 기반으로 한 IoT 비전 솔루션의 프로토타이핑이 한층 더 강화됩니다. 또한 Basler는 프로토타이핑 이외의 단계 외에서도 고객을 지원하며 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소를 활용한 유연한 툴박스 접근 방식을 기반으로 맞춤형 솔루션을 개발합니다.

클라우드 연결을 지원하는 AI 비전 솔루션 키트의 기능
클라우드 연결을 지원하는 AI 비전 솔루션 키트의 기능

자세한 내용이 궁금하신가요?

여기에서 AI 비전 솔루션 키트를 받아보세요. 자세한 정보: 제품 설명서 보기

Basler 의 AI 비전 솔루션 키트에 대한 질문이 있으신가요?

Basler 영업 팀에 연락 하세요! 여러분의 궁금증에 답해드리겠습니다!

연락하기