고객 스토리
Basler의 비전 구성 요소로 미니 LED 생산 효율성 및 수율 개선
미니 LED 장치의 품질 검사를 위한 AOI 시스템에서 중국 회사 Mento는 Basler가 제공하는 맞춤형 디자인의 고품질 비전 구성 요소를 사용하여 만족스러운 결과를 구현합니다.
미니 LED의 어플리케이션은 디스플레이 시장의 새로운 기술적 추세로 확장되고 있습니다. 이러한 경향은 미니 LED 기술이 더 높은 효율성 및 비용 경쟁력을 통해 향상된 디스플레이 성능과 시각적 형태를 보장한다는 점에서 매우 흥미롭습니다.
중국 회사 Mento는 미니 LED 장치의 여러 생산 공정에서 품질 관리를 위한 AOI 시스템에서 Basler의 비전 구성 요소를 사용합니다.
미니 LED 기술은 제조 공정에 몇 가지 특수한 문제를 발생시킵니다. 이 기술을 사용하기 위해서는 모든 픽셀을 검사하여 결함을 식별하고 균일성을 보장해야 합니다. 한편, 생산 공정에서 재료 낭비를 줄이기 위해서는 감지된 결함 중 일부를 수리하기 위한 좌표 정보도 필요합니다.
이 디스플레이 검사 어플리케이션에서는 높은 정확도, 안정적인 성능 및 효율성이 매우 중요합니다. 이와 관련하여 고객에게 확신을 심어준 요소는 견고하고 안정적인 ace 2 카메라만이 아닙니다. Basler는 렌즈에 더 많은 비용을 투자하는 대신 이미지 품질을 향상시키는 맞춤형 펌웨어 솔루션을 제공하여 Mento社의 시스템 비용을 낮추도록 도왔습니다. 또한 적합하고 견고한 USB 3.0 케이블과 사용이 편리한 pylon 소프트웨어와 더불어, 시스템은 예산 내에서 디자인 목표를 달성했습니다.