백서
현미경 검사 애플리케이션에 적합한 디지털 카메라를 찾으려면 어떻게 해야 할까요?
이 백서에서는 여러분의 현미경 애플리케이션에 적합한 디지털 카메라를 찾는 방법과 카메라를 선택할 때 고려해야 할 요소들을 설명합니다.
현미경용 카메라는 의학 연구 또는 진단과 같은 애플리케이션에서 화상 처리에 중요한 구성 요소입니다. 아날로그 현미경의 오랜 역사 덕택에 다양한 범위의 피사체 및 분석에 효율적으로 사용할 수 있는 다양한 기술을 이용할 수 있습니다. 디지털 현미경 역시 이러한 혁신으로 인한 혜택을 제공합니다.
이 백서에서는 디지털 현미경 카메라 선택 시 고려해야 할 여러 가지 사항들을 설명합니다.
이 백서에서 자세히 다루고 있는 질문들
- 모노크롬을 사용해야 할까요, 아니면 컬러 카메라를 사용해야 할까요?
- 어떤 센서(CCD 대 CMOS)를 선택하고, 어떤 셔터 기술을 사용하고 어떤 프레임 속도가 가장 좋을까요?
- 해상도, 센서 및 픽셀 크기 중 어떤 점을 고려해야 할까요?
- 냉각된/냉각되지 않은 CCD/CMOS 센서의 장점은 무엇인가요?
- 인터페이스는 어떤 것이 적합한가요?