컴퓨터 비전 하드웨어카메라 렌즈 Lighting 프레임 그래버 & 인터페이스 카드 케이블 액세서리 네트워크 및 주변 장치컴퓨터 비전 소프트웨어pylon 카메라 소프트웨어 제품군 VisualApplets포트폴리오임베디드 비전 포트폴리오 의료 및 생명 과학 포트폴리오 CoaXPress 제품 포트폴리오에어리어 스캔 카메라Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scoutBasler aceNew ace Features라인 스캔 카메라Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice렌즈고정 초점 렌즈프레임 그래버 & 인터페이스 카드USB 3.0 인터페이스 카드 GigE 인터페이스 카드 CXP-12 인터페이스 카드 imaWorx microEnable 5 marathon microEnable 5 ironman
- 솔루션
-
다운로드 개요
- 판매 및 지원
-
Vision Campus
카메라 기술Sony의 IMX CMOS 센서 시리즈 간 비교 카메라를 색상 보정해야 하는 이유는 무엇인가요? 비전 시스템에 적합한 렌즈를 찾기 위한 전문가 팁 임베디드 비전 시스템을 위한 5가지 전문가용 다중분광 이미징이란 무엇인가요? CMOS 카메라 비교 화상 처리에서의 컬러 임베디드 비전의 프로세싱 보드 화상 처리란 무엇인가요? 3D 기술 임베디드 비전이란 무엇인가요? 왜 CMOS 이미지 센서일까요? TOF(Time-of-Flight)란 무엇인가요? 이미지 품질이란 무엇인가요? 카메라 크기 디지털 카메라는 어떻게 작동할까요? CMOS 대 CCD: 센서 기술 실시간성 NIR: 낮은 조도에서도 선명한 표현 고감도 산업용 카메라더 보기Show less인터페이스 및 표준System Setup with CoaXPress 2.0 CoaXPress란 무엇일까요? GigE 2.0 지원 멀티 카메라 시스템 USB 3.0 - 미래의 인터페이스 인터페이스란 무엇인가요? Camera Link 기가빗 이더넷 (GigE) GenICam 표준 USB 3.0과 USB3 Vision
-
회사
이벤트Basler at events
고객이 올바른 렌즈를 찾을 수 있도록 Basler가 도와드립니다.

Basler 포트폴리오에는 다양한 렌즈가 포함되어 있습니다. 원하는 결과에 맞게 비전 시스템을 구성해 보세요. Basler Standard 및 Premium Lenses 를 사용하면 까다로운 애플리케이션에 적합한 기본 성능과 최상의 이미지 품질 중에서 원하는 대안을 선택할 수 있습니다.
현재 사용 중인 용도에 적합한 렌즈는 무엇일까요?
Basler는 고객의 카메라와 애플리케이션에 적합한 렌즈를 선택할 수 있도록 렌즈 셀렉터 를 제공합니다. 이 툴은 Basler 에어리어 스캔 카메라에 적합한 렌즈를 찾을 수 있도록 도움을 제공합니다. 렌즈 셀렉터는 초점 거리, 시야각, 작동 거리 또는 오브젝트 크기와 같은 데이터를 기반으로 적합한 렌즈를 제안합니다.
올바른 렌즈를 선택하기 위한 배경지식
Basler의 백서와 프로덕트 인사이트를 확인하여 올바른 렌즈를 선택하는 방법에 대한 정보를 얻어 보세요.
추가로 궁금한 사항이 있는 경우, Basler 영업 팀 이 언제든 친절히 답변해 드립니다.
궁금한 점이 있으신가요?
Basler가 답변해 드립니다!
Basler의 영업 및 기술 지원 전문가가 Basler 컴퓨터 비전 구성 요소 및 솔루션의 모든 측면에 대해 안내해 드립니다.