브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
비전 시스템 설정하기 온라인 샵
2017. 7. 5

임베디드 비전을 사용하는 이유는 무엇이며 Basler 카메라 모듈은 이 분야에서 어떤 이점을 제공합니까?

임베디드 비전을 사용하는 이유는 무엇이며 Basler 카메라 모듈은 이 분야에서 어떤 이점을 제공합니까?

질문 1: 임베디드 비전을 사용해야 하는 이유는 무엇입니까?

답변 1: 기존 머신 비전 시스템과 비교할 때 임베디드 비전 시스템은 비용 측면에서 커다란 이점을 제공할 수 있습니다. 이것은 단순히 구성 요소 비용에만 해당되는 것은 아닙니다. 임베디드 기술은 새로운 기회를 제공합니다. 예를 들어 더 많은 리소스를 절감하면서 더 작고 더 컴팩트한 제품을 생산할 수 있습니다. 이러한 특징은 단순한 비용상의 이점을 뛰어넘어 기술적 이점을 제공합니다. 또한 비전 시스템에 너무 많은 작업이 요구되었던 부문에서 새로운 어플리케이션의 활용 가능성을 제공합니다.

질문 2: 임베디드 비전 시스템을 계획할 때 고려해야 할 점은 무엇입니까?

답변 2: 일반적으로 다음과 같은 두 가지 사항을 고려해야 합니다. 사용 가능한 임베디드 플랫폼은 무엇입니까? 적합한 카메라를 어떻게 통합할 수 있습니까?

원칙적으로 시스템을 어셈블리하는 것은 매우 쉽습니다. 가령, 싱글 보드 컴퓨터 1대와 USB 3.0 카메라 1대면 충분합니다. 시스템 온 모듈 역시 크기가 훨씬 더 작고 비용 효율적인 솔루션을 위한 훌륭한 옵션입니다. 고객은 카메라를 얼마나 쉽게 통합할 수 있는지 항상 자문해야 합니다. 예를 들어, 사용 가능한 드라이버/소프트웨어 또는 카메라 연결을 쉽게 설정할 수 있는 개발 키트와 같은 툴이 있는지 따져 보시기 바랍니다.

질문 3: 산업용 카메라는 임베디드 부문에서 어떠한 이점을 제공합니까?

답변 3: 산업용 카메라와 카메라 모듈은 단순한 웹캠 등에 비해서 훨씬 더 나은 이미지 품질을 제공합니다. 카메라 구성 또는 카메라 컨트롤러에서 사용할 수 있는 기회는 또 다른 중요한 고려 사항입니다. 수많은 어플리케이션에서는 설정을 정확히 해야 합니다. (예: 조정 가능한 트리거 옵션 또는 특정 비트 심도의 특정 이미지 출력 포맷). 여기서 산업용 카메라는 이러한 기능에 대한 기술적 가능성을 제공할 뿐만 아니라 일반적으로 어플리케이션을 적절하게 조정하기 위한 해당 소프트웨어 인터페이스도 함께 제공합니다.

질문 4: Basler는 임베디드 어플리케이션에 어떤 이점을 제공합니까?

답변 4: Basler는 당사의 임베디드 비전 포트폴리오에 포함된 다양한 인터페이스와 카메라의 유연한 연결과 같은 커다란 이점을 제공합니다. Basler는 USB 3.0 외에도 LVDS 기반 인터페이스를 제공하며 곧 MIPI 기반 인터페이스도 제공할 예정입니다. 이를 통해 카메라 모듈을 최적의 프로세싱 보드에 연결하여 기술적으로 최적화된 솔루션을 만들 수 있습니다. Basler의 프로그램에는 해당 드라이버와의 손쉬운 통합을 위한 안정적인 pylon 카메라 소프트웨어 제품군도 포함되어 있습니다. Basler 카메라의 또 다른 이점은 장기 가용성 및 지원 등이 포함된 신뢰할 수 있는 산업용 표준이라는 점입니다.

임베디드 비전에 대해 더 자세히 알아보고 싶으십니까?

Basler 백서 읽기:

임베디드 시스템용 카메라 모듈: 제작하시겠습니까 혹은 구입하시겠습니까? 이미지 센서를 사내에 통합할 경우의 장단점

궁금한 점이 있으신가요?
Basler가 답변해 드립니다!

Basler의 영업 및 기술 지원 전문가가 Basler 컴퓨터 비전 구성 요소 및 솔루션의 모든 측면에 대해 안내해 드립니다.

문의하기