Vision Campus 문서: 획득 이미지에 대한 뛰어난 사전 처리로 완벽한 이미지 처리 제공
사전 처리에 사용되는 처리 단계는 프레임 그래버에 의해 FPGA 프로세서에서 실행되지만 카메라, 비전 센서 또는 임베디드 시스템과 같은 다른 비전 하드웨어에서도 실행됩니다. 그래픽 개발 환경인 VisualApplets를 사용할 경우 이러한 모든 비전 디바이스에서 FPGA의 완벽한 이미지 처리 솔루션과 폭넓은 사전 처리를 실행할 수 있어 애플리케이션 또는 소프트웨어 엔지니어가 실시간 시스템을 구현할 수 있습니다.
프레임 그래버는 훨씬 더 다양한 사전 처리 기능을 지원합니다. 이미지 처리 시스템이 표준 프레임 그래버와 함께 설치된 경우 애플리케이션에 따라 일반적으로 고품질 디베이어링, 룩업 테이블(LUT) 및 미러링과 같은 사전 처리 기능이 포함됩니다. 프로그래밍 가능한 프레임 그래버를 사용하면 개별 디자인 옵션을 더욱 다양하게 사용할 수 있습니다.
일반적으로 이미지 사전 처리는 이미지 분석의 정확도와 견고성을 향상시키기 위해 데이터 처리량을 증가시켜 계산 중심의 알고리즘을 가속화하고 애플리케이션 성능을 향상시키며 매우 높은 해상도와 대역폭에서 이미지 데이터를 효율적으로 처리할 수 있도록 합니다. 호스트 PC 및 후속 분석 소프트웨어의 CPU 부담을 줄이면서 고속 카메라의 전체 대역폭을 안전하게 전송할 수 있습니다.