새 Basler 카메라 시리즈 ace 2와 함께 여러분은 완벽한 준비를 할 수 있습니다. ace 2 Basic 그리고 ace 2 Pro의 두 가지 제품군을 통해 – Basler는 여러분에게 선택의 기회를 드립니다.
ace 2 Basic: 기능성과 경제성이라는 비전 시스템의 표준 요구 사항에 맞춰 설계된 카메라로 익숙한 신뢰성으로 이들 작업을 실행합니다.
ace 2 Pro: Compression Beyond 및 Pixel Beyond와 같은 새롭고 독특한 카메라 내장 기능과 입증된 성능의 PGI 기능 세트가 귀사의 애플리케이션에 필요한 부분에 정확히 최대한의 성능을 제공하는 보다 정교한 작업을 위한 카메라입니다.
이는 고객에게 보다 높은 처리 속도에 따른 비용 절감, CCD에서 CMOS로 전환할 때의 재설계에 따른 부담 제거, 매력적인 가격의 최신 센서 기술 및 Basler 제품의 신뢰할 수 있는 내구성 제공을 의미합니다. 이 모든 것들이 하나의 카메라 시리즈로 결합된 것이 바로 ace 2입니다.
ace 2 Basic 그리고 ace 2 Pro 제품군 각각 네 가지 모델로 새 카메라 시리즈가 출시됩니다. 이들 제품에는 Sony사의 IMX392 센서가 탑재되며 2.3 MP 해상도 그리고 GigE 버전에서 최대 100 fps, USB 3.0 인터페이스에서 최대 160 fps의 전송 속도를 제공합니다.
두 가지 ace 2 제품군에는 최첨단 CMOS 센서 및 최적화된 하드웨어 디자인이 적용됩니다. 두 가지 모두 우수한 이미지 품질을 제공하고 매력적인 가격의 Basler 액세서리 포트폴리오와 호환됩니다. Compression Beyond
및 Pixel Beyond
를 통해 ace 2 Pro는 고객 비전 애플리케이션의 최적화된 성능에 직접 기여하는 두 가지 기능들을 제공합니다.
Compression Beyond는 카메라의 FPGA에서 직접 실시간으로 이미지 품질 손상 없이 이미지 데이터를 압축합니다. 이로 인해 더 많은 대역폭을 확보해 보다 높은 프레임 속도를 이용할 수 있게 해 줍니다. 게다가, 이미지 데이터를 압축된 형식으로 완전한 해상도로 저장할 수 있어 저장 공간이 줄어듭니다. 이에 따라 비용이 절감됩니다.
Pixel Beyond를 이용하면 이미지의 픽셀 크기를 변경해 해상도나 SNR과 같은 중요한 센서 특성들에 영향을 줄 수 있습니다. 간단하게 말해 이 기능은 다른 센서 모델들을 시뮬레이션할 수 있습니다. 예를 들어, 필요하면 전체 비전 시스템을 재구성하지 않고도 새로운 디자인을 쉽게 선보일 수 있습니다.
여기에서
ace U 및 L 제품군에서 익숙한 인기 있는 PGI 기능 세트에 관한 모든 것을 배울 수 있습니다.
신형 ace 2 카메라는 공장자동화, 로봇 공학 그리고 의료, 교통 및 수송 등의 광범위한 애플리케이션에 적합합니다. ace 2 Basic
및 ace 2 Pro
에 대한 자세한 내용을 알아보세요. 당사 영업팀
은 언제든 정보를 제공하거나 질문에 답할 준비가 되어 있습니다.