브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
비전 시스템 설정하기
2021. 9. 21

경계의 끝: 끊임없이 확장되는 Basler의 CXP 2.0 세계

경계의 끝: 끊임없이 확장되는 Basler의 CXP 2.0 세계

광활한 CXP 2.0 세계에서 새로운 멀티 채널 boost 카메라인터페이스 카드 를 포함한 모든 CXP-12 구성 요소는 서로 완벽한 조화를 이룹니다. 현재 boost 카메라 시리즈는 2개의 포트가 포함된 새로운 카메라와 16MP, 20MP 및 24MP의 해상도와 최대 150fps의 프레임 속도를 구현하는 강력한 Sony Pregius S 글로벌 셔터 CMOS 센서 IMX530, IMX531 및 IMX532로 보완됩니다. 2개 및 4개의 포트가 포함된 최적의 인터페이스 카드도 선택적으로 사용할 수 있습니다. 두 가지 구성 요소를 모두 완벽히 결합하고 단일 SDK로서 성능을 입증 받은 pylon 카메라 소프트웨어 제품군 을 통해 제어하여 시스템 비용을 대폭 절감할 수 있습니다.

pylon 소프트웨어는 이제 CoaXPress 2.0 인터페이스로 멀티 카메라 설정을 지원하므로 하드웨어 및 소프트웨어의 복잡성을 낮춰 통합 작업을 줄일 수 있습니다. 카메라에 적합한 인터페이스 카드를 직접 선택하고 그에 맞는 렌즈 및 케이블과 같은 추가 액세서리를 선택하세요. Basler에서 모든 구성 요소를 받아볼 수 있습니다! 이 구성 요소들은 엄선되어 테스트를 거쳤으며, 반도체 및 태양광 산업, 디스플레이(FPD), 인쇄 및 식품 검사, 의료 기술 분야 등의 애플리케이션에 플러그 앤 플레이 방식으로 손쉽게 통합할 수 있습니다. 고객의 컴퓨터 비전 프로젝트는 호환 가능한 구성 요소가 포함된 린 비전 시스템으로 이점을 얻을 수 있습니다. Basler의 기술 지원 서비스는 제품에 대해 궁금한 사항이나 구현 과정과 관련해 고객에게 도움을 제공합니다.

Basler가 직접 공급하는 모든 CXP-12 구성 요소

고객은 Basler를 통해 boost 카메라에 적합한 C 마운트 및 F 마운트 렌즈 를 구입할 수 있습니다. 이 렌즈들은 왜곡 및 비네팅이 적은 고해상도에 가장 적합합니다. 또한 Basler는 드래그 체인에 적합한 케이블 등 Micro-BNC x2(HD BNC) 커넥터가 탑재되어 있고 내부 테스트를 거친 다양한 길이의 산업용 CoaXPress 스탠다드 및 프리미엄 동축 케이블 을 제공합니다. 또한 이 케이블들은 Power over CoaXPress 및 트리거링(단일 케이블 솔루션)을 지원합니다. 해당 평가 키트 에 대한 Basler의 제안은 비전 시스템을 손쉽게 테스트, 구성 및 통합할 수 있도록 지원합니다. 다양한 테스트를 거쳤으며 미래 지향적인 성능을 제공하는 CoaXPress 구성 요소는 최고의 시스템 효율성을 위한 고품질 표준을 준수합니다. 따라서 비전 시스템은 높은 해상도와 프레임 속도를 유지하면서 동시에 높은 대역폭을 최대한 활용합니다.

Basler의 CXP-12 비전 솔루션을 사용하면 CoaXPress 분야에서 Basler가 확보한 다년간의 경험과 개발자들에게 매우 인기 있는 pylon 소프트웨어가 포함된 완벽히 통합된 고성능 이미지 처리 시스템을 매력적인 가성비로 이용할 수 있습니다.

CXP 2.0 세계 탐험하기

궁금한 점이 있으신가요?
Basler가 답변해 드립니다!

Basler의 영업 및 기술 지원 전문가가 Basler 컴퓨터 비전 구성 요소 및 솔루션의 모든 측면에 대해 안내해 드립니다.

문의하기