Windows 및 Linux용 pylon 5.2.0 릴리스에는 다음과 같은 새로운 기능들이 포함되어 있습니다.
C++ Universal Static API:
프로그래머의 생산성을 높이고 전체 프로젝트 비용을 줄일 방법을 찾고 계신가요?
걱정하지 마세요! 새로운 pylon C++ universal static API를 사용하면 간단하게 해결할 수 있습니다.
장점 요약:
모든 Basler 카메라에 인터페이스에 구애받지 않고 사용할 수 있는 단일 카메라 클래스
하나의 애플리케이션에서 서로 다른 인터페이스를 가진 여러 대의 카메라를 보다 쉽게 사용할 수 있음
모든 카메라 기능에 대해 클래스 멤버가 제공됨에 따라 카메라 변수 액세스가 쉬워짐
고급 지원 기능 덕분에 카메라 구성이 쉬워짐
IDE 자동 완성 기능의 완벽한 지원
통합 Basler 제품 문서화 링크
기존 정적 클래스(예: GigE 및 USB 3.0 카메라용)와의 100% 호환성
샤프니스 인디케이터:
pylon Viewer의 새로운 샤프니스 인디케이터를 사용하면 렌즈 초점조절이 아주 간단해집니다! 렌즈의 초점을 맞출 관심 영역만 결정하시면 됩니다. 렌즈의 포커스링을 최소와 최대 위치로 돌려 렌즈의 전체 초점 조절 범위를 지정하십시오. 그러면 결국, pylon 샤프니스 인디케이터의 샤프니스 측정을 바탕으로 렌즈에 맞는 완벽한 초점을 찾게 됩니다.
GigE Action Command:
트리거 케이블 비용을 절약함과 동시에 여러 대의 GigE 카메라에 대한 정밀 트리거 및 완벽한 동기화를 수행하십시오. Action Command 및 Scheduled Action Command (PTP, IEEE1588) 카메라 기능 그리고 pylon 카메라 소프트웨어 제품군을 이용하면 이러한 과제를 쉽게 해결할 수 있습니다. pylon Viewer의 새 Action Command 창은 숙련된 개발자뿐 아니라 초보자도 쉽게 Action Command 및 Scheduled Action Commands를 평가해 자신의 애플리케이션에 구현하는 데 도움이 되도록 고안되었습니다.
비네팅 보정:
비네팅 허상 이미지를 제거하기 위해 크고 값비싼 렌즈를 사용 중인가요? 새로운 비네팅 보정 카메라 기능과 pylon 카메라 소프트웨어 제품군을 통해 사용자는 보다 작고 저렴한 렌즈를 사용하면서도 비네팅 허상(이미지)을 피할 수 있습니다. pylon Viewer가 보정값을 자동 계산하고 카메라에 저장해 드립니다.
참고: 비네팅 보정 기능은 ace U 및 ace L 카메라 모델 중 일부에서만 이용할 수 있습니다.
MED ace 카메라를 위한 색상보정
pylon 뷰어의 새로운 색상보정 기능은 MED ace 카메라의 강력한 12-bit 컬러 파이프라인을 충분히 활용 할 수 있도록 합니다. 보정을 거치는 과정은 자동 게인, 자동 노출, 화이트 밸런스, 색상 변환 매트릭스, 색조정 (Hue, Saturation) 및 감마를 사용하여 완벽한 색상 보정을 몇번의 클릭만으로 가능 합니다.
우리는 새로운 기능들이 고객과 사용자들이 실제 사용하면서 부딪힐 수 있는 일부 문제와 어려움에 대처하는 데 도움이 될 수 있길 바라고 있습니다.