스탠다드 렌즈만의 차별화된 특징
- 뛰어난 가성비
- 강력한 기본 성능
- 단순 비전 작업 또는 가격에 민감한 시스템에 적합
- 해상도가 낮은 고속 카메라에 적합
프리미엄 렌즈만의 차별화된 특징
- 가장 까다로운 작업을 위한 디자인 및 테스트 완료
- 최고의 품질: 초 고해상도, 낮은 왜곡과 비네팅
- 초 고해상도
- 낮은 왜곡
- 낮은 비네팅
- 가격 경쟁력 유지
- 초소형 구조물 분석을 위한 초 고해상도 카메라에 최적
주요 이점 요약:
- 다양한 요구 사항을 고려한 니즈 기반의 제품 포트폴리오
- 선택폭이 다양한 초점 길이와 이미지 서클
- 우수한 가성비
- 고해상도 CMOS 센서를 위한 뛰어난 이미지 품질
- 렌즈와 카메라의 완벽한 조화
- 포괄적인 내용의 Basler 제품 설명서
- 장기 가용성
두 가지 신규 제품 계열 모두 1/2.5”에서 1.1”의 Basler 카메라에서 널리 사용되는 센서 이미지와 일반적인 초점 거리를 모두 지원합니다. 렌즈에는 C 마운트가 장착되어 있으며 어댑터를 사용하여 CS 마운트 카메라에서도 편리하게 사용할 수 있습니다.
Basler는 렌즈 셀렉터 를 사용하여 적합한 렌즈를 효과적으로 선택할 수 있도록 지원합니다. 이 툴을 사용하면 Basler 에어리어 스캔 카메라에 적합한 렌즈를 쉽게 검색할 수 있습니다.
여기에서는 Basler Lens 에 대한 주요 내용이 제공됩니다. Basler 영업 팀 에서 문의하시면 추가 정보를 제공 받거나 질문에 대한 답변을 들을 수 있습니다.