단거리 브리징에 적합한 케이블을 찾고 계신가요? 아니면 전송 안정성을 극대화하고 싶으신가요?
Basler는 이러한 요구 사항과 기타 요구 사항에 충족하는 광범위한 케이블 포트폴리오를 제공합니다. Basler 케이블 포트폴리오는 프리미엄 케이블과 스탠다드 케이블로 구분됩니다. 프리미엄 케이블은 Basler 고객에게 수년간 우수한 성능을 제공해 왔고 까다로운 애플리케이션에 사용될 수 있는 케이블입니다. 새롭게 추가된 제품은 스탠다드 케이블입니다, Basler는 이제 최신 케이블을 기존 케이블과 구분하기 위해 케이블 제품 라인을 프리미엄과 스탠다드로 나누어 설명합니다.
Basler 포트폴리오의 케이블은 모든 일반적인 Basler 카메라 인터페이스에 적합합니다. 고객은 해당 입출력 케이블 외에도 Basler 카메라에 맞는 다양한 데이터 케이블 중에서 선택하여 GigE, USB 3.0, CoaXPress 및 Camera Link 인터페이스를 활용할 수 있습니다.
Basler 스탠다드 케이블의 특징은 무엇인가요?
표준 비전 애플리케이션을 위한 뛰어난 가성비
애플리케이션에 적합한 니즈 중심 제품
가격에 민감한 시스템 및 단거리에 최적
Basler 프리미엄 케이블의 특징은 무엇인가요?
가장 까다로운 애플리케이션을 위한 디자인 및 성능 검증 완료
모든 케이블은 배송 전에 100% 테스트 진행
다양한 측면에서 최고의 품질 제공
전송 안정성
견고성
다양한 요구 사항을 충족하는 제품
앵글형 플러그
드래그 체인 호환성(GigE 케이블)
긴 케이블 길이
전체 이점 요약:
다양한 요구 사항을 충족하는 니즈 중심의 제품 포트폴리오
케이블 길이가 긴 경우에도 강력한 데이터 전송 기능
최고의 가성비
케이블과 카메라의 완벽한 호환성
CE, RoHS 3, UL 및 기타 표준 등 국제 규정 준수
종합적인 정보를 담은 Basler 제품 설명서
장기 가용성
아직 올바른 케이블을 찾지 못하셨나요?
Basler는 시스템 구성 요소를 선택할 때 도움이 되는 유용한 온라인 툴
과 문서를 제공합니다 .
여기서 Basler 케이블 포트폴리오
에 대한 개요를 확인할 수 있습니다. 보다 자세한 정보가 필요하거나 문의 사항이 있을 경우, Basler 영업 팀
에 문의하세요.