PC 카드는 사용되는 카메라에 대한 인터페이스를 구성하며 원활한 이미지 획득 및 전송을 위해 PC에 설치됩니다. GigE 인터페이스 카드는 표준화된 구성 요소로 이뤄진 단순한 인프라, 높은 데이터 전송 속도, 긴 케이블 및 향후 요구 사항에 대한 확장 가능성으로 인해 멀티 카메라 설정에 이상적입니다.
기존 PC에는 대부분 기계 제어를 위해 사용되는 GigE 포트가 하나만 설치되어 있기 때문에 이러한 카드는 멀티 카메라 시나리오에서 반드시 필요한 요소 필수입니다. 또한 머신 비전 카메라에는 연결된 포트에 대한 전체 대역폭이 필요합니다. 따라서 포트의 대역폭으로 인해 분배기(일반적으로 스위치)를 사용하여 여러 대의 카메라를 PC의 포트에 연결하는 방식은 사용할 수 없습니다. 앞에서 언급한 PC 카드는 하나의 포트에서 더 높은 대역폭을 지원할 수 있어 이러한 문제에 대한 해결책을 제공합니다.
따라서 1Gbit 및 1, 2 또는 4개의 포트가 포함된 GigE 인터페이스 카드는 일반적으로 머신 비전용 PC 카드로 사용되며, PoE(Power over Ethernet) 및 10GigE 인터페이스 카드와 함께 단일 케이블 솔루션으로도 제공됩니다.