인더스트리 4.0을 위한 통합 통신 프로토콜 OPC UA는 컴퓨터 비전에서 어떤 역할을 수행합니까?
OPC UA(개방형 플랫폼 통신 통합 아키텍처) 통신 프로토콜은 현재 많은 관심을 받고 있는 주제로, 컴퓨터 비전 분야에서 복잡한 작업을 해결하는 흥미로운 접근 방식을 약속합니다. 예를 들어, OPC 머신 비전 인터페이스를 사용할 경우 컴퓨터 비전 구성 요소를 복잡한 환경에 플러그앤플레이 방식으로 통합할 수 있습니다. 이를 통해 사용자는 "자체 개발"솔루션을 직접 개발하여 통합하는 수고를 덜 수 있으며 현재 작동 중인 성능이 검증되고 안정적인 구현을 계속 활용할 수 있습니다.
Basler의 메인 페이지 OPC UA - 인더스트리 4.0을 위한 통합 통신 프로토콜에는 위 주제에 대한 중요한 정보가 포함되어 있습니다. 해당 페이지에서는 다음과 같은 하위 페이지에 엑세스할 수 있습니다.