컴퓨터 비전 하드웨어카메라 렌즈 Lighting 프레임 그래버 & 인터페이스 카드 케이블 액세서리 네트워크 및 주변 장치컴퓨터 비전 소프트웨어pylon 카메라 소프트웨어 제품군 VisualApplets포트폴리오임베디드 비전 포트폴리오 의료 및 생명 과학 포트폴리오 CoaXPress 제품 포트폴리오에어리어 스캔 카메라Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scoutBasler aceNew ace Features라인 스캔 카메라Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice렌즈고정 초점 렌즈프레임 그래버 & 인터페이스 카드USB 3.0 인터페이스 카드 GigE 인터페이스 카드 CXP-12 인터페이스 카드 imaWorx microEnable 5 marathon microEnable 5 ironman
- 솔루션
-
다운로드 개요
- 판매 및 지원
-
Vision Campus
카메라 기술Sony의 IMX CMOS 센서 시리즈 간 비교 카메라를 색상 보정해야 하는 이유는 무엇인가요? 비전 시스템에 적합한 렌즈를 찾기 위한 전문가 팁 임베디드 비전 시스템을 위한 5가지 전문가용 다중분광 이미징이란 무엇인가요? CMOS 카메라 비교 화상 처리에서의 컬러 임베디드 비전의 프로세싱 보드 화상 처리란 무엇인가요? 3D 기술 임베디드 비전이란 무엇인가요? 왜 CMOS 이미지 센서일까요? TOF(Time-of-Flight)란 무엇인가요? 이미지 품질이란 무엇인가요? 카메라 크기 디지털 카메라는 어떻게 작동할까요? CMOS 대 CCD: 센서 기술 실시간성 NIR: 낮은 조도에서도 선명한 표현 고감도 산업용 카메라더 보기Show less인터페이스 및 표준System Setup with CoaXPress 2.0 CoaXPress란 무엇일까요? GigE 2.0 지원 멀티 카메라 시스템 USB 3.0 - 미래의 인터페이스 인터페이스란 무엇인가요? Camera Link 기가빗 이더넷 (GigE) GenICam 표준 USB 3.0과 USB3 Vision
-
회사
이벤트Basler at events
새롭고 독특함: Basler, 지능형 조명 솔루션 출시

우리는 머신 비전 애플리케이션용 LED 조명 분야의 세계적인 제조업체인 CCS와 협력해 다양한 조명 구성 요소들로 이루어진 종합 포트폴리오를 개발해왔습니다. 시장에서 유일한 새 조명 컨셉은 Basler SLP 기능이 탑재된 Basler ace U 및 L 카메라 를 위해 고안되었습니다. 이 기능 덕분에 카메라와 광원 사이의 직접적인 통신이 가능합니다. 이로 인해 비전 시스템의 복잡성이 줄고 어떤 사용자든 초기에 조명을 쉽게 통합할 수 있어 디자인과 설치에 필요한 시간이 단축됩니다. 우리는 고객의 니즈에 따라 두 가지 옵션을 제공합니다.
융통성 있고 범용적인: Basler SLP 컨트롤러
융통성 있는 방식은 SLP 기능이 탑재된 Basler ace U 또는 L 카메라와 최적의 광원과 함께 사용할 수 있는 Basler SLP 컨트롤러로 구성됩니다. 조명은 카메라와 직접 연결되어 있고 SLP 기능을 통해 통신하는 컨트롤러에 의해 동작합니다. 이 옵션은 조명에 대한 경험이 많고 조명 요구 사항이 구체적인 애플리케이션 사용자들에게 적합합니다.
쉽고 신속한: Basler 카메라 조명 시리즈
간단한 조명 방식은 Basler SLP 기능이 탑재된 Basler ace U 또는 L 카메라 그리고 카메라에서 바로 조작할 수 있는 내장형 컨트롤러가 탑재된 Basler 카메라 조명으로 구성됩니다. 이 방식은 빠른 결과를 원하며 비교적 애플리케이션이 덜 복잡한 사용자들에게 적합합니다.
두 가지 조명 옵션의 장점 요약:
- 부품 비용 그리고 구매부터 설치에 이르기까지의 전체 프로세스에 걸리는 소중한 시간을 크게 절약할 수 있음
- SLP 기능 탑재 Basler 카메라와 조명과의 완벽한 상호작용
- 단일 소프트웨어 인터페이스를 사용한 간단한 통합
- 완벽한 조화된 구성 요소를 통한 플러그앤플레이
- 간단한 스트로브 사용 및 오버드라이브로 LED 조명의 발광 효율 및 수명 연장
Basler pylon 카메라 소프트웨어 제품군은 두 가지 조명 방식 모두에서 카메라와 조명을 위한 유일한 소프트웨어 인터페이스이기 때문에 간단한 통합, 설치 및 조작을 지원합니다. 완벽히 조화된 구성 요소들로 인해 사용이 매우 쉽고 플러그앤플레이를 통해 손쉽게 설치할 수 있습니다. 아울러, 스트로브 사용 및 오버드라이브와 같은 조명 기능을 쉽게 이용할 수 있어 사용하는 LED 조명의 발광 효율 및 수명을 크게 늘릴 수 있습니다. 전체 패키지에서 두 가지 솔루션은 부품 비용 그리고 구매부터 설치에 이르기까지의 전체 프로세스에 걸리는 소중한 시간을 크게 절약할 수 있게 해 줍니다.
CCS 소개
CCS는 머신 비전 애플리케이션용 LED 조명 분야의 글로벌 리더로서 조명 및 포토닉스 제품과 기술 발전을 선도하고 있습니다. CCS는 특수 기능 및 지능형 조명을 갖춘 초정밀 에어리어 및 라인 스캔 조명, 플러그앤플레이 조명 솔루션 그리고 새로운 Basler 카메라 조명 시리즈와 같은 전용 조명 시스템을 포함한 종합적인 머신 비전 조명 솔루션을 공급하고 있습니다.
일본 Kyoto에 본사를 두고 있는 CCS는 조명 분야에서 25년의 경험을 갖고 있으며 세계 각지에 15개 지사를 두고 있습니다. CCS는 업계 최고의 품질, 가장 폭넓은 표준 및 맞춤형 제품을 생산하며 고객의 애플리케이션을 위한 최적의 조명 솔루션을 제공하고 있습니다.
여기에서 조명 및 공급되는 솔루션에 대한 자세한 내용을 알아볼 수 있습니다: www.baslerweb.com/lighting
질문이 있거나 추가 정보가 필요하면 Basler 지원팀 으로 언제든 연락해 주시기 바랍니다.
궁금한 점이 있으신가요?
Basler가 답변해 드립니다!
Basler의 영업 및 기술 지원 전문가가 Basler 컴퓨터 비전 구성 요소 및 솔루션의 모든 측면에 대해 안내해 드립니다.