새로운 Basler boost 모델은 출시되자 마자 바로 그 명성을 입증했습니다. 최신 CXP-12 카메라 제품군이 양산을 시작합니다! boost 번들은 소니의 최신 CMOS 센서 기술을 활용해 카메라의 강점(9 / 12 MP의 고해상도와 68 / 93 fps의 프레임 속도)과 최대 12.5 Gbps 대역폭의 최신 CoaXPress 2.0 표준 성능을 결합합니다. boost 번들은 boost 카메라와 이에 맞게 개발된 Basler CXP-12 인터페이스 카드로 구성됩니다. boost 카메라는 이미지 품질이 뛰어나 포장, PCB, 병 또는 표면과 같은 자동화된 광학 검사 작업과 의료 분야의 검사 작업에 특히 적합합니다.
boost 번들을 구성하는 카메라와 CXP-12 인터페이스 카드 모두 Basler pylon 소프트웨어 제품군 SDK를 통해 편리하게 제어가 가능합니다. 실용적인 단일 케이블 솔루션은 PoCXP(Power-over-CXP)를 이용해 하드웨어 설정의 복잡성을 줄이고, 최대 40m의 케이블 길이는 설치 과정에서 유연성을 극대화합니다
boost 번들을 다른 비전 구성 요소와 결합하고 싶으신가요? Basler의 비전 시스템 구성 어드바이저
는 고객을 지원하고 선택된 구성 요소가 최적의 조화를 이루도록 보장합니다. 직접 확인해 보세요!
다양한 요구 사항에 맞는 인터페이스 선택이 지속적으로 증가하고 있습니다. 필요한 모든 정보를 한눈에 확인할 수 있도록 다양한 인터페이스를 비교
하고 다이어그램을 통해 더욱 강력한 인터페이스로 업그레이드할 수 있는 가능성을 분석했습니다.
Basler 인터페이스 어드바이저
는 비전 작업의 구체적인 요구 사항에 적합한 인터페이스를 선택할 수 있도록 적극적으로 지원합니다.
기타 질문에 답변도 개별적으로 받아볼 수 있습니다. 도움이 필요하다면 언제든지 영업 팀
에 연락해 주세요!