ace 2 Basic 및 ace 2 Pro 시리즈의 새로운 모델 24종은 C-마운트 포맷의 소형 산업용 카메라의 해상도를 새로운 차원으로 끌어 올립니다. 해상도와 인터페이스(USB 3.0/GigE)에 따라 16, 20 및 24 메가 픽셀과 4~23fps의 프레임 속도를 구현하며 2.74µm에 불과한 작은 픽셀 크기와 소형 센서로 임베디드 비전 시스템과 같은 제한된 환경에서 고해상도 카메라에 대한 요구 조건을 충족합니다.
Sony Pregius S 시리즈의 IMX540, IMX541 및 IMX542 센서를 사용할 경우, ace 2 제품 시리즈 ace 2 Basic 및 ace 2 Pro에서 센서의 강점을 최대한 활용할 수 있습니다. 작은 픽셀 크기, BSI(후면 조사 구조) 및 글로벌 셔터는 빠른 속도에서도 모션 아티팩트 없는 촬영을 보장합니다. 센서의 광 감도는 작은 픽셀 크기에도 불구하고 이전 세대의 센서와 비슷하게 높은 수준을 유지합니다.
센서 표면의 작은 픽셀 수가 많을수록 해상도 용량이 최대 24MP까지 증가합니다. Basler의 액세서리 포트폴리오에서 선택한 렌즈와 함께 사용하면 아주 작은 세부 사항도 더 정확하게 볼 수 있습니다. 예를 들어 Basler의 C11 프리미엄 렌즈 또는 FUJINON CF-ZA-1S 시리즈 렌즈는 새로운 ace 2 고해상도 모델에 매우 적합합니다. 이와 같이 다양한 카메라 렌즈 조합을 활용하여 최적의 가성비와 최대 해상도 기능을 실현할 수 있습니다.
이 고해상도 기능은 현재의 부품 소형화 추세를 고려하여 매우 합리적인 메가 픽셀 해상도당 가격을 제공합니다. 하드웨어 측면에서도 비용적인 이점이 추가적으로 발생합니다. 예를 들어 24MP 카메라 한 대로 12MP 카메라 두 대를 대체할 수 있습니다.
새로운 고해상도 모델은 ace 2 카메라 제품군의 폭넓은 범위를 보완합니다. 까다로운 애플리케이션을 위한 Compression Beyond
및 Pixel Beyond
의 강력한 기능이 포함된 ace 2 Pro와 표준 비전 애플리케이션을 위한 비용 효율적인 ace 2 Basic은 수많은 컴퓨터 비전 작업에 활용 가능한 매우 다양한 애플리케이션을 제공합니다. 개별 모델의 가용성에 대한 정보를 확인하려면 제품 가용성 페이지
를 방문하세요.
Sony 4 세대 센서에 대해 더 자세히 알고 싶으신가요? Pregius S 센서 시리즈의 혁신적인 특성과 장점을 여기
에 모두 모았습니다.
Basler 영업 팀
이 새로운 ace 2 고해상도 모델에 관한 모든 문의사항에 친절히 답변해 드리겠습니다!