단일 이미지에서 피사체의 질감과 표면 속성을 구별하는 것은 거의 불가능합니다. 광도 스테레오 방식을 사용하면 각기 다른 방향에서 조명되는 카메라로3~4 개의 피사체 이미지가 촬영됩니다.이미지 4개(질감, X 및 Y 파생 및 평균 곡률)가 일반적으로 이러한 캡처를 바탕으로 계산됩니다.
질감에서 표면 특성을 분리하면 제품을 명확하게 평가할 수 있습니다.
CPU에서는 계산에 많은 시간이 소요되어 일반적으로 프로덕션에서 필요한 주기 시간을 충족할 수 없습니다. 산업용 화상 처리 분야에서 맞춤형 솔루션을 제공하는 개발 서비스 제공업체인 MSTVision GmbH는 광도 스테레오 방식에 프레임 그래버를 사용하여 프로세스에서 이미지 수집 및 계산 실행 속도를 크게 향상할 수 있었습니다.