전자 인쇄 회로 기판의 생산 과정에서 품질 보증을 위한 광학 검사는 수많은 워크스테이션에서 이루어집니다. CXP-12 인터페이스가 포함된 3D AOI 시스템은 유연성을 제공하며 각 검사 작업의 개별 생산 단계에 사용할 수 있습니다. AOI 시스템은 이동 가능한 카메라 헤드와 카메라, 조명 및 프레임 그래버와 같은 교체 가능한 구성 요소를 통해 워크스테이션의 다양한 요구 사항을 충족합니다. 이미지 처리 시스템은 CXP-12 헤드 카메라(흑백 또는 컬러)로 구성될 수 있으며 이는 스트립 라이트 프로젝터와 프레임 그래버 또는 인터페이스 카드, 그리고 4면 카메라로 보완됩니다.
헤드 카메라의 이미지 데이터를 처리하기 위해 FPGA 기반의 CXP-12 인터페이스 카드와 1~4 채널을 지원하는 프로그래밍이 가능한 프레임 그래버를 사용할 수 있습니다. 또한 이 제품들은 boost 카메라와 함께 제품 번들로도 제공됩니다.
인쇄 회로 기판의 부품 및 납 접합부 검사를 위한 3D AOI 검사 시스템에는 CXP-12 기술이 적용되어 매우 정밀하고 상세한 3D 이미지(컬러 또는 흑백)를 더 빠른 속도로 출력할 수 있습니다. Camera Link와 CXP 1.1.1 등 기존에 선호되던 카메라 인터페이스는 손쉽게 새로운 기준으로 교체할 수 있으며 추가 비용도 발생하지 않습니다.