브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
비전 시스템 설정하기 온라인 샵
2020. 1. 14

에이스 2 카메라 시리즈 확장: Sony CMOS 센서 및 5MP 및 4K(UHD) 해상도가 제공되는 16가지 신규 모델

에이스 2 카메라 시리즈 확장: Sony CMOS 센서 및 5MP 및 4K(UHD) 해상도가 제공되는 16가지 신규 모델

ace 2 카메라 시리즈의 성공적인 출시 직후, Basler는 고객이 최고의 카메라를 선택할 수 있도록 Sony IMX334 CMOS 센서가 포함된 16개의 새로운 ace 2 모델을 포트폴리오에 추가했습니다. 이 모델은 5 MP의 해상도로 초당 최대 60개의 이미지를 제공하며, 8.3 MP(4K UHD)의 해상도로 초당 최대 45개의 이미지를 처리합니다. 센서 크기 덕분에 5MP 카메라 모델은 1 / 2.5” 이미지 서클의 Basler 렌즈에 적합합니다. 따라서 고객은 하나의 자료에서 부담 없는 가격의 카메라와 렌즈 조합을 모두 확인할 수 있습니다

카메라 모델에 특히 적합한 작업은 무엇일까요?

  • 자동 광학 검사(AOI)
  • 전자 장치 생산시 부품 또는 어셈블리가 제대로 정렬되었는지 확인(예: 스마트폰용-어셈블리 정렬)
  • 산업용 로봇 작업

고객은 필요에 따라 최상의 작업 결과를 얻기 위해 추가로 고성능 기능에 액세스할 수 있습니다.

카메라 내장 기능인 Pixel Beyond 및Compression Beyond가 포함된 ace 2

ace 2 카메라 시리즈는 Basic 및 Pro 제품군으로 구성됩니다. 주요 특징으로는 보다 까다로운 작업을 위한 최신 고성능 카메라 내장 기능인 Pixel Beyond 및 Compression Beyond가 있습니다.

Pixel Beyond를 사용할 경우 고객은 픽셀 크기를 변경할 수 있습니다. 이를 통해 필요에 맞게 카메라 해상도를 조정하여 데이터 볼륨을 줄일 수 있습니다. 또한 이전에 사용한 센서와의 광학적 등가에 매우 쉽게 도달할 수있어 재설계 노력이 줄어듭니다.

Compression Beyond는 이미지 품질을 그대로 유지하면서 실시간으로 카메라의 FPGA에서 직접 이미지 데이터를 압축합니다. 그 결과 더 많은 대역폭이 확보되어 특히 GigaE(기가빗 이더넷)를 사용할 때 더 높은 프레임 속도를 구현할 수 있습니다. 따라서 고객은 동일한 하드웨어를 사용하더라도 시스템에서 GigE 인터페이스 속도를 최대 두 배로 높일 수 있습니다.

액세서리 포트폴리오 및 pylon 카메라 소프트웨어 제품군

Basler는 카메라 외에도 카메라에 맞는 Basler 렌즈, 케이블 및 편리한 pylon 카메라 소프트웨어 제품군을 포함하여 광범위한 액세서리를 제공합니다. 이 소프트웨어 패키지는 Basler 카메라를 Windows, Linux PC 또는 Mac으로 작동할 때 사용할 수 있는 간편한 SDK 및 드라이버 및 도구로 구성되어 있습니다.

각각의 비전 솔루션에 맞는 고품질의 구성 요소를 쉽게 선택하고 싶으신가요? Basler의 비전시스템 구성 어드바이저는 이러한 선택에 대한 부담을 모두 없애줍니다. 이 편리한 온라인 도구를 사용하면 매우 쉽게 제품을 선택할 수 있습니다.

새로운 ace 2 카메라의 모델 및 주요 내용은여기에서 확인할 수 있습니다.

Basler 영업팀 에 연락하여 정보를 요청하거나 질문에 대한 친절한 답변도 받아보실 수 있습니다

궁금한 점이 있으신가요?
Basler가 답변해 드립니다!

Basler의 영업 및 기술 지원 전문가가 Basler 컴퓨터 비전 구성 요소 및 솔루션의 모든 측면에 대해 안내해 드립니다.

문의하기