Basler는 고객에게 Basler에서 직접 구입 가능한 독점적인 조명 포트폴리오를 제공하고 있습니다. Basler의 지능형 조명 솔루션은 SLP 기능 덕분에 Basler ace U 및 ace L 카메라 모델과 완벽하게 조화됩니다. 이는 단일 소스에서 비전 시스템에 맞는 폭넓은 구성 요소를 제공하기 위한 또 다른 주요 이정표입니다. Basler의 포트폴리오는 다양한 복잡도의 비전 시스템에 설치가 간편한 고품질 조명 솔루션을 제공합니다.
Basler의 조명 포트폴리오는 어떤 이점을 제공할까요?
Basler가 제공하는 다양한 표준 조명으로 고가의 자체 개발 또는 맞춤형 조명을 대신할 수 있습니다. Basler만의 SLP 기능을 사용할 경우 Basler pylon 카메라 소프트웨어 제품군으로 카메라와 조명을 모두 쉽게 제어할 수 있습니다 카메라와 조명이 자동으로 동기화되어 설정에 소요되는 시간을 절약할 수 있습니다. Basler SLP 기능을 사용하면 경험이 적은 비숙련 사용자도 스트로빙 및 오버 드라이브 기능에 쉽고 편리하게 액세스할 수 있습니다.
고객을 위한 두 가지 솔루션
손쉬운 접근 방식을 위해서는 Basler 카메라 조명 시리즈를 권장합니다. SLP 컨트롤러와 표준 조명은 하나의 제품에 통합되어 있습니다. Basler SLP 컨트롤러는 유연한 접근 방식을 제공합니다. 이 컨트롤러는 SLP 기능이 포함된 카메라와 다양한 광원 중에서 선택되는 조명 사이에서 인터페이스 역할을 수행합니다.