브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
비전 시스템 설정하기 온라인 샵
2020. 3. 31

방진 기능 –Basler MED ace를 위한 새로운 기능 세트

방진 기능 –Basler MED ace를 위한 새로운 기능 세트

의료 및 생명 과학 작업용 카메라에 매우 엄격한 청결 기준이 요구되나요? 이제Basler MED ace 모델 중 4 종을 MED 기능 세트 방진 기능과 함께 사용할 수 있습니다. 특히나 중요한 사실은 이러한 개선사항에도 불구하고 4 가지 Basler 모델의 가격이 안정적으로 유지된다는 점입니다.

Basler는 의료 및 생명 과학 분야를 위해 특별한 Basler MED ace 카메라 시리즈를 설계했습니다. Basler는 현재 새로운 MED 기능 세트의 방진 기능 으로 최초 모델 4종의 기능을 강화하고 있습니다. 2.3 MP 및 5.1 MP가 구현되는 모든 USB 3.0 컬러 카메라는 이제 새로운 기능 세트를 제공합니다. Basler는 방진 기능을 통해 센서 룸 밀폐, 클린룸 제작, 먼지 및 기타 이물질에 대한 엄격한 검사, 그리고 일상적 사용 과정에서 높은 견고성 유지라는 4 가지 구성 요소를 결합하여 의료 및 생명 과학 작업에서 카메라에 흔히 요구되는 특별한 청정 기준을 충족합니다. 이러한 개선에도 불구하고 Basler는 4 가지 모델의 가격을 안정적으로 유지하고 있습니다.

Basler MED 기능 세트 는 Basler MED ace 카메라의 일부를 구성합니다. 방진 기능 세트는 규정 준수 용이성, 선명한 이미지, 완벽한 색상, 저조도 이미징, 산업 우수성 및 빠른 속도 등의 특징을 포함한 다양한 기존 기능 세트를 보완합니다. Basler가 의료 및 생명 과학 분야를 위해 특별 구성한 정교한 요구 사항에는 하드웨어, 펌웨어 및 소프트웨어 기능이 결합되어 있습니다. 이러한 기능의 가장 큰 이점은 고객이 개발 노력을 줄일 수 있도록 지원하는 데 있습니다. 이 기능들은 최소의 시간으로 최고 품질의 이미지를 구현하는 동시에 개별 요구 사항에 대해 완벽한 유연성을 제공합니다.

Basler MED ace 시리즈 의 컬러 및 흑백 카메라는 MED 기능 세트뿐만 아니라 Sony의 Pregius 라인 또는 ON Semiconductor의 PYTHON 라인의 최신 CMOS 센서로도 차별성을 꾀합니다. 이 최신 센서는 초당 최대 164 프레임을 구현하고 최대 20MP의 해상도를 지원합니다. ISO 13485 : 2016를 준수하는 품질 관리 시스템 인증은 의료 및 생명 과학 작업에서 카메라를 사용하는 고객에게 특히 유용합니다. 이처럼 Basler는 디지털 카메라의 생산, 유통 및 서비스를 위한 고품질 스탠다드를 추가로 제공합니다.

Basler MED ace카메라와 그 밖의 MED 기능 세트에 대한 더 자세한 정보가 필요하신가요? 바로 연락 주시기 바랍니다! 문의사항이 있거나 지원이 필요한 경우 Basler 영업 팀 에서 언제든지 도와 드리겠습니다.

궁금한 점이 있으신가요?
Basler가 답변해 드립니다!

Basler의 영업 및 기술 지원 전문가가 Basler 컴퓨터 비전 구성 요소 및 솔루션의 모든 측면에 대해 안내해 드립니다.

문의하기