브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
비전 시스템 설정하기 온라인 샵
2021. 8. 9

넓은 면적에서 소형 바코드 라벨 감지

넓은 면적에서 소형 바코드 라벨 감지

생산, 포장 및 배송 프로세스에서 1D 및 2D 데이터 매트릭스와 바코드는 패키지의 지속적인 추적을 위한 기반을 구성합니다. 비전 시스템에 발생하는 어려움 중 하나는 큰 패키지와 그 안의 작은 패키지에서 작은 코드를 찾고 그 암호를 해독하는 것입니다. 고해상도 45 MP XGS 센서 및 CXP-12 인터페이스가 탑재된 Basler boost 카메라는 2 x 1미터 정도의 넓은 면적에 대해서도 시야를 정의할 수 있어 이러한 작업을 탁월하게 수행합니다. 단일 채널 CXP-12 인터페이스 카드 1C와 결합된 이 애플리케이션은 짧은 대기 시간, 낮은 CPU 부하 및 높은 데이터 처리량을 통해서도 이점을 얻을 수 있습니다.

boost 카메라는 가장 좁은 코드 라인에 대해서도 4픽셀의 정확도로 팔렛의 모든 패키지와 코드를 한 번에 캡처합니다. 이 카메라는 코드를 식별하고 동시에 판독하기에 충분합니다. 여기에 소개된 활용 사례의 경우 프레임 그래버 대신 보다 경제적인 인터페이스 카드로도 해당 작업을 충분히 수행할 수 있습니다. 해당 인터페이스 카드는 채널당 12.5Gbps를 전송하며 boost 카메라와 함께 매우 합리적인 가격에 이용할 수 있습니다.

모든 CXP-12 구성 요소는 Basler에서 구입 가능하며 Basler pylon 카메라 소프트웨어 제품군을 단일 SDK로 사용하여 쉽게 설치 및 작동할 수 있습니다.

지금 활용 사례 읽기

궁금한 점이 있으신가요?
Basler가 답변해 드립니다!

Basler의 영업 및 기술 지원 전문가가 Basler 컴퓨터 비전 구성 요소 및 솔루션의 모든 측면에 대해 안내해 드립니다.

문의하기