브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
비전 시스템 설정하기 온라인 샵
2019. 8. 28

CoaXPress 2.0 EV 키트 출시

CoaXPress 2.0 EV 키트 출시

Basler는 boost 카메라 시리즈를 통해 제품 포트폴리오를 새로운 CoaXPress 2.0 표준 및 최신 CMOS 센서 기술을 갖춘 카메라로 확장합니다. CoaxPress 카메라와 Basler가 특별 개발한 인터페이스 카드의 상호 작용 덕분에 단순화의 이점을 누릴 수 있습니다. 고해상도 및 대역폭을 위한 CXP-12 인터페이스가 포함된 boost 카메라의 디자인 인 샘플과 CXP-12 시작 키트가 이제 CoaXPress 2.0 평가 키트 형태로 제공됩니다. boost 카메라 는 Sony IMX253 센서(12 MP 해상도 및 프레임 속도 68 fps) 또는 IMX255 센서(9 MP 및 93 fps)를 통해 뛰어난 이미지 품질을 구현합니다. 사용 공간이 80mm x 80mm x 45mm로 매우 작은 이 카메라는 디지털 입력과 2 개의 GPIO 포트를 갖추고 있으며 최대 40m의 케이블 길이에 적합합니다.

Basler boost 카메라는 2019년 7월 발표된 CoaXPress 2.0 표준을 바탕으로 단일 CXP-12 케이블을 통해 최대 12.5 Gbps의 대역폭을 구현합니다. PoCXP(Power-over-CXP)와의 결합을 통해 경제적인 단일 케이블 솔루션이 제공됩니다. PGI 기능 세트처럼 다양하고 강력한 Basler 기능 덕분에 효과적인 이미지 최적화 작업이 카메라 내부에서 직접적으로 수행됩니다.

CXP-12 시작 키트는 CXP 데이터 케이블, 비전 시스템 외부의 최적 열 관리를 위한 2 개의 방열판, C 마운트 렌즈 어댑터, 카메라 전원 공급 및 외부 트리거를 위한 전원 I/O 케이블로 구성됩니다. 적합한 렌즈가 제공되지 않은 경우, Basler 렌즈 포트폴리오 에서 구입할 수 있습니다.

CXP-12 평가 키트는 boost 카메라와 CXP-12 인터페이스 카드를 효율적으로 통합하기 위한 모든 요소를 제공하며 최적의 평가를 가능하게 합니다. 체계적으로 구성된 제품 포트폴리오 덕분에 pylon SDK의 설치를 위한 별도 작업이 거의 필요하지 않습니다. 카메라와 인터페이스 카드를 작동시키는 데 필요한 단일 드라이버만 있으면 됩니다. 평가 키트를 설치하고 시작하기 위한 비디오 지침은 추가 지원을 통해 확인할 수 있습니다.

다른 인터페이스와 다른 CoaXPress 2.0만의 특별한 기능에 대해 더 자세히 알고 싶으신가요? Basler는 사양, 비용 및 현재 시장 상황 배경을 기준으로 다양한 그래픽 처리 인터페이스를 비교하는 시각 자료를 준비했습니다.

더 자세한 정보가 필요하시면 언제든지영업팀 에 연락 주시기 바랍니다.

궁금한 점이 있으신가요?
Basler가 답변해 드립니다!

Basler의 영업 및 기술 지원 전문가가 Basler 컴퓨터 비전 구성 요소 및 솔루션의 모든 측면에 대해 안내해 드립니다.

문의하기