브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
비전 시스템 설정하기 온라인 샵
2020. 1. 7

Basler, NXP i.MX 8M Plus 애플리케이션 프로세서용 카메라 모듈 최초 출시

Basler, NXP i.MX 8M Plus 애플리케이션 프로세서용 카메라 모듈 최초 출시

Basler는 NXP® Semiconductors i.MX 8M Plus 애플리케이션 프로세서에 맞는 카메라 모듈을 최초로 출시합니다. NXP i.MX 8M Plus에는 선명한 이미지를 위한 실시간 처리 기능을 갖춘 듀얼 카메라 이미지 신호 프로세서(ISP)와 폭넓은 머신 러닝 기능을 위해 최대 2.3개의 TOP을 제공하는 신경망 액셀러레이터가 포함되어 있습니다. 새로운 Basler 카메라 모듈과 결합된 비전 시스템은 지능형 비전 기반 머신 러닝 작업을 위한 완벽한 솔루션을 구현합니다.

Basler는 모든 하드웨어와 소프트웨어 구성 요소 간의 긴밀한 협업과 집중적인 조율을 통해 카메라 모듈과 NXP i.MX 8M Plus의 잠재력을 완벽히 활용하는 강력하고 비용 최적화된 비전 시스템을 구현했습니다. 이 Basler 카메라 모듈은 MIPI 인터페이스용 BCON이 포함된 8MP dart 카메라 로 On Semiconductor의 뛰어난 HDR(높은 다이내믹 레인지)을 갖춘 프리미엄 4K 센서가 설치되어 있습니다. 이미지 데이터는 센서의 HDR 기능에 최적화된 i.MX 8M Plus로 부드럽게 처리될 수 있습니다.

카메라 모듈 외에도 SoC에 맞게 조정된 2 개의 애드온 카메라 키트가 솔루션 컨셉을 완성합니다. 이 애드온 키트에는 모든 하드웨어 구성 요소와 프로그래밍 작업 없이 NXP i.MX 8M Plus로 Basler 카메라 모듈을 실행하는 데 필요한 드라이버가 포함되어 있습니다. 이 키트는 MIPI 카메라 모듈용으로 최신 8MP 또는 5MP dart BCON과 함께 사용할 수 있습니다. 모든 Basler 제품과 마찬가지로 이 카메라 모듈은 장기 사용 가능성, 뛰어난 품질 및 견고함을 갖추고 있어 복잡한 산업용 작업에 이상적입니다.

Basler 카메라 모듈이 장착된 NXP i.MX 8M Plus 프로세서는 라스베이거스 CES의 NXP 부스에서 라이브로 공개되며, 2020년 2월 25일에서 27일까지 독일 뉘른베르크에서 열리는 임베디드 월드 2020 의 Basler 부스에서도 그 모습을 선보일 예정입니다.

NXP와의 파트너십에 대한 자세한 내용을 읽고 NXP i.MX 8 프로세서 시리즈와 호환되는 제품을 모두 확인해 보세요. 개별 상담은 Basler 영업팀 에 문의하시기 바랍니다.

궁금한 점이 있으신가요?
Basler가 답변해 드립니다!

Basler의 영업 및 기술 지원 전문가가 Basler 컴퓨터 비전 구성 요소 및 솔루션의 모든 측면에 대해 안내해 드립니다.

문의하기