Basler는 현재 올해 최초 9개월 간 상당히 위축된 것으로 보고된 이미지 처리 업계에 비해 높은 성장세를 보이고 있습니다. Basler의 수주 및 판매 실적은 전년 동기 대비 5 % 증가했습니다. Basler의 세전 기준 실적 역시 500만 유로(38%) 증가하여 1,810만 유로 (전년도: 1,310 만 유로)를 달성했고 세전 기준 수익률은 14%에 달합니다.
1분기에 높았던 성장세는 2분기 및 3분기에 약화되었습니다. 4분기의 경우, 경영진은 판매 및 조달 시장에 대한 리스크가 높아 매출과 실적은 상대적으로 부진한 가운데 계절적 요인으로 인해 수주 실적이 다시 증가할 것으로 예상합니다.
종합할 때, Basler 경영진은 2020년 한 해를 기준으로 Basler그룹의 매출액은 1억 6500 만 유로를 기록할 것으로 예상되며 세전 기준 수익률은 10%로 상위권을 차지할 것이라는 구체적인 전망을 확인합니다. Basler 경영진은 임직원이 함께 성취해낸 이러한 결과에 대해 자부심을 느끼며 원칙적으로 미래에 대해 긍정적인 전망을 품고 있습니다. 따라서 Basler는 중기적 계획과 관련해 여전히 약 2억 5천만 유로의 매출액 달성을 목표로 합니다.