Basler는 NXP의 i.MX 8 프로세서 시리즈
와 완벽한 조화를 이루는 두 대의 MIPI용 BCON 카메라 모듈과 두 종류의 애드온 카메라 키트를 통해 임베디드 비전 솔루션 포트폴리오를 확장합니다. 이 카메라 모듈은 5 MP 및 13 MP 해상도를 지원하며 통합 이미지 신호 프로세서(ISP)가 장착되어 있습니다. 애드온 카메라 키트는 화상 처리 구성 요소가 포함된 NXP 평가 보드를 확장하는 데 매우 적합합니다. 이 키트는 프로세서 i.MX 8QuadMax, i.MX 8MQuad 및 i.MX 8M Mini가 포함된 보드를 지원합니다. 각 키트는 dart 카메라 모듈(5 MP 및 13 MP), 렌즈, MIPI-Mini SAS 어댑터용 BCON 및 해당 케이블로 구성됩니다. 키트에 맞는 드라이버를 사용하면 손쉽게 테스트 이용이 가능하며 각 드라이버는 해당 프로세서에 최적화되어 있습니다.
NXP의 i.MX 8 프로세서는 산업용 애플리케이션에서 중요한 요소인 장기 가용성을 갖추고 있어 그 성능을 널리 인정받고 있습니다. 또한 온도 및 견고성 측면에서도 높은 기대 수준을 충족시킵니다. 광범위한 제품 포트폴리오가 갖춰져 있어 임베디드 비전 솔루션에 맞는 프로세서를 쉽게 찾을 수 있습니다. NXP의 i.MX 8 프로세서는 Basler가 보유한 다년간의 비전 및 솔루션 전문 지식과 결합하여 최적의 비전 시스템을 제공합니다.
Basler의 제품시장 관리 책임자 인 Gerrit Fischer는 "고객은 Basler가 제공하는 유연한 접근 방식을 통해 MIPI 카메라 모듈용 Basler BCON과 모든 NXP i.MX 8 프로세서를 결합하여 해당 작업에 가장 적합한 설정을 확보할 수 있습니다. 임베디드 비전 시스템의 최적 가성비를 찾는 작업이 훨씬 더 쉬워졌습니다.”라고 강조합니다.