브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
비전 시스템 설정하기 온라인 샵
2019. 9. 30

의료 및 생명 과학 분야를 위한 Basler boost 카메라

의료 및 생명 과학 분야를 위한 Basler boost 카메라

Sony의 최신 CMOS 센서 및 새로운 CoaXPress 2.0 표준: 최신 boost 카메라 제품군에 포함된 이 두 가지 핵심 요소는 고해상도 및 빠른 데이터 전송 속도를 바탕으로 의료 및 기술 실험실 작업에 뛰어난 성능을 제공합니다. 새로운 CXP-12 인터페이스는 최대 케이블 길이가 40m이며 채널당 최대 12.5Gbps의 데이터 속도를 지원합니다. 그 결과, 9 MP 및 12 MP의 고해상도 센서 및 최대 9fps의 전체 대역폭을 활용할 수 있으며 이는 호스트 PC 위치에 거의 영향을 받지 않습니다.

수술과 관련해 이러한 특징은 의료 작업 중에 수술 팀에 유용한 기능을 제공할 수 있습니다(예: 통합 카메라를 통해 라이브 이미지를 제공하는 수술 현미경). 이러한 이미지는 작업을 진행하는 직원에게 수술 진행에 필요한 통찰력을 제공할 뿐만 아니라 형광 물질을 활용한 작업에서 종양을 표시하는 데 사용될 수도 있습니다. 높은 수준의 디테일, 최적의 컨트래스트 및 탁월한 연색 기능을 갖춘 유동적인 프레임 속도 덕분에 모든 적용 분야에서 Basler boost의 뛰어난 성능을 효과적으로 활용할 수 있습니다.

Basler 프로덕트 인사이트에서는 의료 및 생명 과학 제품 관리자인 멜라니 그라젤(Melanie Gräsel) 박사가 boost 카메라boost 번들의 이점을 소개하고 이를 수술 및 자동 현미경 검사에 활용하는 방법을 설명합니다.

프로덕트 인사이트 다운로드하세요

궁금한 점이 있으신가요?
Basler가 답변해 드립니다!

Basler의 영업 및 기술 지원 전문가가 Basler 컴퓨터 비전 구성 요소 및 솔루션의 모든 측면에 대해 안내해 드립니다.

문의하기