ace U 20 MP에서도 사용 가능 : 비네팅 보정 기능으로 불필요한 비네팅 효과 를 제거
이제 ace U 20 MP 카메라에서도 Basler의 고성능 비네팅 보정 기능(Vignetting Correction Feature)을 사용할 수 있습니다. 이 기능을 통해 카메라에서 직접 비네팅 보정이 가능하여, 고객은 이미지 출력 단계부터 밝기 수준을 더욱 일관되게 유지할 수 있습니다.
선택한 렌즈의 이미지 서클이 카메라 센서에 비해 너무 작거나 크기가 센서와 동일할 경우, 이미지가 가장자리로 갈수록 이미지 밝기가 자연스럽게 감소(비네팅 현상)하게 됩니다. 이로 인해 이미지 품질이 크게 저하되고 센서 가장자리의 세부 사항을 검사하기가 어렵거나 불가능해집니다. 많은 사용자들이 더 큰 렌즈를 사용하여 이 현상을 방지하고자 합니다. 그러나 이 방법에는 일반적으로 많은 비용이 듭니다.
이러한 문제점을 해결하기 위해 Basler는 비네팅 보정 기능을 개발했습니다. 참조한 이미지를 기준으로 보정 값을 고려, 카메라에 저장한 다음, 이미지 출력을 자동으로 결정합니다. 이를 통해 손쉽게 더욱 일관된 밝기를 얻을 수 있습니다.
이미지 서클이 1”인 렌즈와 1” 포맷의 IMX183 센서처럼 일반적으로 일치하는 조합의 경우에도 약간의 비네팅이 발생할 수 있습니다.
비네팅 보정 기능 덕분에 시간과 비용을 절약할 수 있게 되었습니다. 비네팅 보정 기능을 갖춘 Basler 카메라 및 렌즈의 합리적인 가격, 자세한 내용 및 개요는 www.baslerweb.com/new-ace-features
에서 확인할 수 있습니다.