브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
비전 시스템 설정하기 온라인 샵
2020. 6. 3

까다로운 애플리케션을 위한 완벽한 조합: Basler Premium Lenses가 장착된 ace 2 또는 boost 카메라

까다로운 애플리케션을 위한 완벽한 조합: Basler Premium Lenses가 장착된 ace 2 또는 boost 카메라

Basler는 고성능 애플리케이션을 위해 하나의 소스에서 카메라와 렌즈를 제공합니다. 선택한 카메라와 사용하기 쉬운 렌즈를 사용하기 때문에 시간과 비용을 절약할 수 있습니다. 또한 ace 2 또는 boost 카메라의 장점을 활용할 수도 있습니다.

ace 2를 사용하면 부담 없는 가격의 최신 센서 기술과 비전 요구에 맞는 제품 라인 컨셉트로 비용을 절감하고 및 뛰어난 성능을 구현할 수 있습니다.

ace 2 Pro 제품군은 구형 시스템을 업데이트 할 때 전체 비전 시스템을 재구성하지 않고도 손쉽게 재설계가 가능합니다. 특별한 Pixel Beyond 기능 덕분에 중단된 센서 등 오래된 모델의 특성을 개별적으로 재생할 수 있습니다.

Basler boost는 CoaXPress 2.0 인터페이스를 통해 뛰어난 프레임 속도와 엄청난 데이터 처리량을 제공하며 케이블 길이도 깁니다.

당사의 Basler Premium Lenses는 Basler ace 2 또는 boost 카메라에 맞게 완벽히 조정되어 있으며 매우 높은 해상도를 보장하면서도 여전히 비용 관리가 가능합니다.

고성능 애플리케이션을 위한 Basler카메라 상세 개요

ace 2 - ace 2 Basic 및 ace 2 Pro

다양한 비전 요구 사항에 맞게 조정된 ace 2 시리즈 는 ace 2 Basic과 ace 2 Pro라는 두 가지 제품군을 제공합니다. 고객은 선택에 따라 실제로 필요한 것에 대해서만 비용을 지불한다는 이점을 누릴 수 있습니다. 두 제품 라인 모두 최첨단 CMOS 센서와 최적화된 하드웨어 설계를 갖추고 있어 우수한 이미지 품질을 제공하며 취급 및 통합 작업이 용이합니다. 두 제품 라인의 차이점은 통합 기능에 있습니다. Ace 2 Basic은 표준 작업을 위해 강력한 컴퓨터 비전 기능을 갖춘 매력적인 패키지를 생성합니다. ace 2 Pro에는 PGI, Compression Beyond 및 Pixel Beyond와 같은 고유한 기능이 포함되어있어 비전 응용 프로그램의 성능 최적화에 직접 기여합니다. 따라서 ace 2 Pro는 최대 성능이 요구되는 보다 까다로운 작업에 완벽한 대안입니다.

Basler boost

Basler는 boost 카메라 시리즈 와 함께 새로운 차원의 CMOS 센서 성능과 최고 12.5Gbps의 높은 대역폭, 그리고 CoaXPress 2.0 표준의 다른 모든 장점을 탁월한 가성비 수준에서 결합합니다.

카메라에는 Sony Pregius IMX255 및 IMX253 센서가 장착되어 있으며 각각 9 및 12 메가 픽셀의 해상도를 구현합니다. 최대 대역폭에서 최대 40m 길이의 동축 케이블을 하나만 사용해도 초당 최대 93 프레임의 프레임 속도를 구현할 수 있습니다.

Basler는 특별 개발된 Basler CXP-12 인터페이스 카드 1C와 결합하여 boost 모델을 번들로 제공하며 boost 카메라와 완벽하게 일치하는 구성 요소 패키지로 제공합니다. Basler의 유명한 pylon Camera 소프트웨어 제품군을 카메라 및 CXP-12 인터페이스 카드용 SDK로 사용하고 두 구성 요소를 원활하게 통합 할 수 있습니다.

고성능 카메라에 적합한 렌즈는 무엇입니까?

Basler Premium Lenses

제품 라인의 렌즈 는 보다 까다로운 애플리케이션에 맞게 설계 및 테스트되었습니다. 매우 높은 해상도, 낮은 왜곡 및 비네팅으로 최고의 이미지 품질을 제공합니다. 따라서 이 제품 라인은 초소형 구조의 분석을 위한 초 고해상도 카메라에 적합합니다. 그럼에도 불구하고 본 제품군의 렌즈에서는 비용 측면도 충분히 고려했습니다.

boost 카메라를 위한 렌즈를 찾고 계신가요? 여기에서 다양한 조합을 만나보세요.

Ace 2 camera카메라를 위한 렌즈를 찾고 계신가요? 여기에서 다양한 조합을 만나보세요

렌즈 셀렉터 는 응용 분야 및 카메라 모델에 적합한 렌즈를 찾는 데 도움이 됩니다. Basler의 카메라 및 렌즈에 대한 정보가 필요하거나 질문이 있을 경우, 언제든지 영업 팀 에 연락 주세요!

궁금한 점이 있으신가요?
Basler가 답변해 드립니다!

Basler의 영업 및 기술 지원 전문가가 Basler 컴퓨터 비전 구성 요소 및 솔루션의 모든 측면에 대해 안내해 드립니다.

문의하기