Basler Blaze 카메라는 특히 다음과 같은 애플리케이션에 적합합니다.
대표적인 애플리케이션 | Basler blaze의 이점 |
---|---|
화물 크기 측정 창고나 운송 차량의 공간과 비용을 계획하고 최적화하려면 팔레트와 패키지의 무게 및 정확한 크기를 측정해야 합니다. |
Basler blaze의 정확도, 속도, 견고성, 소형 크기 및 GigE 인터페이스는 통과를 위한 정밀하고 유연한 측정 작업에 적합합니다. 컬러가 필요한 경우에는 모든 Basler 2D 카메라와 결합 및 동기화가 가능합니다. |
팔레트화 작업 익일 배송 및 혼합형 팔레트를 위해서는 빠르고 강력한 지능형 팔레트화 로봇이 서로 인접한 물품들을 하나의 팔레트에 포장해야 합니다. 그리고 로봇을 안내하기 위해서는 머신 비전이 필요합니다. |
카메라 데이터를 이용해 선택될 물체의 모양, 위치 및 방향을 결정하고 최적의 리프팅 포인트를 파악할 수 있습니다. 견고성, 소형 크기 및 가벼운 무게 덕분에 로봇 팔에 장착이 가능합니다. |
자율 주행 차량 및 이동형 로봇 도킹 및 기록 중에 탐색, 장애물 감지 및 미세 위치 지정 기능을 수행하기 위해서는 주변 환경을 고해상도로 볼 수 있어야 합니다. |
blaze는 햇빛의 유무와 관계없이 다양한 범위에서 전체 장면을 실시간으로 캡처합니다. 작고 견고하며 안정적인 디자인 덕분에 통합이 용이합니다. 또한 강력한 내장형 프로세서는 차량 컨트롤러의 CPU 부하를 최소화합니다. |
상품 수량 계산 패키지 내 물품 수 계산 및 완전성 검사를 통해 고객 불만족을 예방할 수 있습니다. |
blaze 는 컬러 및 대비에 영향을 받지 않고 수량 계산에 완벽한 데이터를 제공하며 추가 광원이 필요하지 않습니다. |
방사선 작업 시 환자 위치 설정 환자의 정확한 위치는 X 선 이미지의 품질에 결정적인 영향을 미칩니다. |
blaze 카메라의 정밀도는 거의 밀리미터 단위로 정확한 환자 배치를 가능하게 하여 정확하고 안정적인 X 선 이미지를 구현합니다. 장점: 환자에 대한 방사선 노출량을 최소화하고 의료 방사선 담당자의 작업이 간편해 집니다. |
Basler blaze 3D 카메라의 첫 번째 디자인 인(design-in) 샘플은 2019 년 9 월로 예정되어 있으며 연말에 양산이 시작됩니다.
ToF 카메라 작동 원리
ToF 측정 원리는 빛이 광원에서 물체로 그리고 다시 카메라로 이동하는 시간을 기반으로 합니다. 거리가 멀수록 오랜 시간이 소요됩니다. 광원 및 이미지 확보는 모두 이미지 데이터에서 거리를 추출하고 계산할 수 있는 방식으로 동기화됩니다.
Basler의 ToF 백서에서 ToF(Time-of-Flight) 기술에 대한 보다 상세한 소개 자료를 확인할 수 있습니다.
Basler blaze에 대해 더 알아보고 싶으신가요?
www.baslerweb.com/blaze 에서 자세한 정보를 확인하거나 Basler Sales Tea m에 문의하십시오. Basler Sales Team은 문의 사항에 친절한 답변을 제공합니다.