Menu
ラボラトリーオートメーションで活用されるビジョン技術
科学技術や医療の進歩により、ここ数十年の間に人間の寿命は飛躍的に伸びました。今では、大型の病院や研究所において、高精度かつ高度な技術で作業の大幅な自動化を可能にする機器が使用されるようになり、多くの測定・分析作業の負担が軽減されています。
幅広い分野で活用されるラボラトリーオートメーション
一般的にラボラトリーオートメーションという概念は、さまざまな意味に解釈することができます。その用途は重量測定などの単純なものからロボットによる分析システムや工程管理システム、保管システムといった複雑なものに至るまで多岐にわたり、医療、科学、医薬、分析などの分野においてカメラを活用できる可能性が広がっています。特に尿沈渣画像分析装置などにおけるカメラの使用が進んでいるほか、医師が診断を行う際にも、カメラの画像が裏で大きな役割を果たしています。また、機器の内部から実際の検査を間接的にサポートするカメラも存在します。採血の際の血管の透視、さまざまな試験における処理と結果の判定、病気のメカニズムを解明するための複雑な細胞研究など、バーコードの単純な読み取りからレーザー技術を応用した撮影に至るまで、その用途は幅広く、診断の高度化と治療法の革新につながっています。
医療・研究分野におけるオートメーションの傾向
オートメーションを導入する病院や研究所が増えていますが、オートメーションを推進する際には、以下のような点を考慮することが重要です。
ラボラトリーオートメーションが活用されている分野
カメラによるラボラトリーオートメーションが活用されている分野の例を以下にご紹介します。