Menu
GigEカメラとは?
GigEカメラとは、パワーオーバーイーサネット(PoE)を使用してデータケーブル経由で電源を供給するカメラです。このため、セットアップには適 切なGigabit Ethernetケーブルが必要です。さらに、PCとカメラの間にPoE対応の専用アダプターカード、スイッチ、ハブまたはPoEインジェクターのいずれかを設置する必要があります。 PoEをセットアップすることで、別途電源とケーブルを準備する必要がなくなり、特にスペースが限られている場合の用途で設置が簡単になります。また、ケーブル1本で電源供給とデー タ転送を行うため、購入と取り付けが必要な部品が減り、コスト削減にもつながります。
GigE Vision規格
ギガビットイーサネット規格などで定義されている物理的インターフェースに加えて、特にGigE Vision規格を整備することにより、あらゆる画像処理プログラムにおいてソフトウェアライブラリを使用した統合が簡単になります。 また、GigE Vision対応カメラへの入れ替えの際にアプリケーションソフトウェアを変更する必要がないため、GigE Vision対応カメラにかかる新規投資額と維持費を予測し、適切に計画することができます。
GigE技術のメリットに関する詳細やお客様のシステムの性能を向上させる方法について知りたい場合は、ご遠慮なくお問い合わせください。