マシンビジョンはその用途の多くにおいて、設定された時間内に画像データの取得・転送・評価を行う必要があります。これは「リアルタイム性」と呼ばれており、システムやその構成要素、そしてそれらと通信を行うソフトウェアに対してこの用語が使用されています。
カメラにおけるリアルタイム性は、製造現場や交通速度管制システムなど特に速度が重要視される用途や、照明装置などカメラの動作を他のシステムコンポーネントと同期させる必要がある場合に重要となります。これらの用途には、産業用カメラやネットワークカメラ(IPカメラ)が使用可能です。
トリガー信号と画像の取得との間の最大許容反応時間に対する要件は用途によって異なっており、マイクロ秒から数秒まで幅広く設定されています。