Menu
CMOSイメージセンサーが産業用カメラの未来を切り拓く:その特長と用途|最新トレンド
産業用カメラ向けのイメージ センサーとして、市場には CCDセンサーとCMOSセンサーの2種類があります。いずれのセンサーが適切かは用途によって異なりますが、CMOSセンサーは未来の技術としてトレンドになりつつあります。CMOSセンサーはエリアスキャンカメラとラインスキャンカメラ向けに近年大きく進歩しており、 フレームレートとノイズレベルが改善していることからこれは当然のことであると言えます。2015年の始めごろから、CMOSセンサーは未来のセンサーとして一般に認識されるようになっています。
現代のカメラ市場におけるCMOSセンサーの存在感の拡大
現代のカメラやカメラ技術の未来には、非常に明るい兆しが見られます。最も興味深いのは、新たに登場したCMOSセンサーがカメラ市場においてますます受け入れられるようになっていることです。非常に優れた画質とフレームレートを誇るCMOSセンサーは、新次元のコストパフォーマンスを実現しています。
解像度に関する今後の大きな進展
CMOSセンサーが登場したことで、VGAから5メガピクセルまでの標準的な解像度のほか、これを超える解像度の実現が期待されています。CMOSセンサーはマシンビジョンの既存と新規を含めたあらゆる用途だけでなく、工場を飛び出して医療や高度道路交通システムなどの用途でも採用されるようになると見られます。さらに、新型CMOSセンサーとUSB 3.0インターフェースを組み合わせることで、最高の性能を発揮し、USB 3.0の普及拡大につながることも明らかです。
画質に関する取組み
もちろん、画質は常に重要視されるものです。市場の要望に合わせて新型CMOSセンサーの画質を向上させることは、メーカーにとって大きな課題であり、そのためにはCMOSセンサーの技術に精通している必要があります。技術的なノウハウさえあれば、高速かつ高画質でコンパクトな最高のカメラを作り出し、かつてないコストパフォーマンスを実現することができるでしょう。これこそがまさにBaslerが現在取り組んでいる目標でもあるのです。
このトピックの詳細については、当社のホワイトペーパー「CMOSとCCD:光を信号に変換する方法に見られる小さな違い」をご覧ください。