お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

Basler ace:他のどのカメラシリーズよりも高い柔軟性を実現

低コストかつ最高品質の製品開発に貢献するカメラシリーズaceは、継続的なイノベーションに取り組み、確かな技術を導入する一方で、優れたコストパフォーマンスも確保していることから、多くのお客様からご好評をいただいています。

現在、aceは産業用画像処理業界において最大級のラインナップを誇るカメラシリーズ であり、各メーカー製の幅広いセンサーとさまざまなインターフェース、解像度、機能、サイズに対応したモデルを120種類以上取り揃えています。

究極のカメラシリーズace

よりお選びいただきやすくするために、aceをace classic、ace U、ace Lの3つのシリーズに分類しました。各種要件に合った最適なモデルをぜひお探しください。

ace classic

aceの初期モデルでは、アナログカメラで一般的な29mm×29mmのサイズを採用するという画期的な試みが行われました。今では確固とした地位を確立しているその"角砂糖"のような形状は、ace classicとace Uの全モデルでも見られます。

ace classicシリーズには、CMOSIS社、e2V社、オン・セミコンダクター社(MTシリーズ)のCMOSセンサーやソニー社製CCDセンサーが搭載されています。インターフェースは、業界で人気のGigE、USB 3.0、Camera Linkよりお選びいただけます。

ace classic

ace Uとace L

ace Uとace Lには、Basler独自のカメラ内蔵型画像補正機能として人気のPGIが搭載されています。新開発のこの機能は、aceシリーズに新たな1ページを切り拓きました。ace Uシリーズとace Lシリーズには、ソニー社やオン・セミコンダクター社の人気の最新CMOSセンサーが搭載されています。インターフェースは、両シリーズの全モデルにおいてGigEまたはUSB 3.0よりお選びいただけます。

ace Uとace L

ace Uシリーズは、ソニー社製Pregiusシリーズ、STARVISシリーズやオン・セミコンダクター社製PYTHONセンサーを搭載したモデルで構成されています。

一方、ace Lシリーズには、ソニー社製Pregiusシリーズの中でも大型のセンサー(最大1.1インチ)が搭載されているため、サイズも30mm×40mmと大きめです。

ace L

サポートはおまかせください

お問い合わせ
サポート
日本国内の販売代理店

aceシリーズ

aceの各モデルの詳細については、最適なモデルをお探しいただけるaceシリーズの紹介ページ(www.baslerweb.com/ace)をご覧ください。

ace Uとace L

ace U and ace L

ace Uシリーズ、ace Lシリーズの新モデルの詳細については、www.baslerweb.com/new-aceにてご覧いただけます。

www.baslerweb.com/new-ace