お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

Basler録画ソフトウェア

Basler録画ソフトウェア

バージョン: 1.0

オペレーティングシステム: Windows

Basler録画ソフトウェアがあれば、Baslerカメラで静止画や高速ビデオ、画像シーケンス、ビデオシーケンスを撮影できます。本ソフトウェアは、Basler顕微鏡用PowerPackにセットになっているほか、すべてのBasler USB 3.0対応カメラに接続できます。Windows 7、Windows 8.1、Windows 10(32ビット・64ビット)の各OSに対応。簡単にインストールでき、直感的で使いやすいソフトウェアデザインを採用しています。また、画質の補正、撮影設定の変更、ハードウェアトリガーといったカメラ制御機能も付属しています。

ソフトウェアの全機能:

  • ライブビュー
  • カメラ制御
  • 画像調整
  • 自動設定
  • 最新のMPEG-4ビデオ形式
  • 高速撮影(スローモーション分析用)
  • 画像シーケンス、ビデオシーケンスの撮影(タイムラプス分析用)
  • ハードウェアトリガーによる撮影

今すぐ無料でダウンロード

フォームをご記入ください。フォームを送信すると、各言語版のダウンロード用リンクが表示されます。

ダウンロードを開始するには、言語を選択してください。