お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

Camera Linkシリーズ用ソフトウェア

Baslerバイナリープロトコルライブラリー

オペレーティングシステム: Windows

Baslerバイナリープロトコルライブラリー(BBPL)は、Camera Link規格で定義されているclALLSerial/clSerial API の拡張ツールです。BBPLがあれば、これらのAPIを拡張し、BaslerのCamera Link対応カメラ上でレジスターの読み込み、書き込みなどの実用的な機能を使用できるようになります。

BBPLはBasler aviator用に開発された製品ですが、現在のace、racer、sprintや以前のA400k、L400k、L800kといったカメラシリーズのCamera Link対応モデルでもご使用いただけます。これらの旧型モデル向けに、BBPLにはBaslerバイナリープロトコルIIが含まれています。このプロトコルは複雑にならないように設計されているため、BBPLを簡単に使えるようになっています。

ダウンロードしたプログラムを実行すると、Windowsの通常のインストール画面が表示されるので、画面の指示にしたがってインストールを行ってください。プログラミング例や関連文書については、スタート>すべてのプログラム>Basler Vision Technologies>clBBProtocol Libraryでご覧いただけます。

今すぐ無料でダウンロード

フォームをご記入ください。フォームを送信すると、各言語版のダウンロード用リンクが表示されます。

ダウンロードを開始するには、言語を選択してください。