お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

成功事例

ショッピングの安全を守る:ボスニア・ヘルツェゴビナ最大のショッピングモールで使用されているBasler IPカメラ

2012年4月、ボスニア・ヘルツェゴビナのモスタルに同国で最大となるショッピングモール「Mepas Mall」が開業しました。時代の最先端を行くデザインを取り入れたこの施設では、約100,000 m²という広大な敷地の中に90種類以上の魅力的な店舗やレストラン、ホテルが入っています。ショッピングモールは8階建てになっており、1階から6階までが店舗とレストランで、7階と8階はホテルになっています。また、地下3階まである駐車場も完備しており、数百人まで収容できます。このショッピングモールの設計者は、建物と来客の安全を守るためにBasler IPカメラを設置することにしました。そして、セキュリティコンサルタントのAgencija KAMIR氏に対し、高度なセキュリティを確保しながら最高のショッピング体験を提供できるような目立たない監視システムを見つけるように依頼しました。

今すぐ無料でダウンロード

ダウンロードを開始するには、言語を選択してください。