お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

成功事例

通勤の安全を確保:リューベックにおけるBasler IPカメラを利用したバスターミナルのセキュリティの確保

リューベック周辺の公共バス輸送とリューベックとトラーヴェミュンデを結ぶフェリーサービスを提供しているStadtverkehr Lübeck(SL)社は、現在148台のバスを運行しています。すべてのバス路線は、リューベックの中央駅に隣接するメインバスターミナルを起点としており、住民や旅行者が鉄道からバスに便利に乗り換えられるようになっています。同社では、バスの乗車中やバスが発着する停留所周辺での待ち時間も含め、乗客の安全について大きな懸念を抱えており、従来のビデオシステムを完全に刷新する必要がありました。そこで、SL社が立ち上がり、屋内外で使用されている監視システムの総合的な検証を行うことにしたのです。今回の用途では、複数台のBasler IPカメラが使用されました。

今すぐ無料でダウンロード

ダウンロードを開始するには、言語を選択してください。