お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

成功事例

細胞生物学研究の進歩に貢献するBaslerのUSB 3.0対応カメラaceとpylon Camera Software Suite

細胞生物学の研究において重要な存在となっている顕微鏡。顕微鏡のお陰で、研究者はどんなに小さな細胞でも詳細に観察することができます。顕微鏡を使用して生成した画像をデジタル処理してアーカイブ化するためには、高品質のカメラと対応するソフトウェアが必要になります。細胞生物学用試験機器の研究機関であるドイツ企業のDartsch Scientific社は、2台のBasler USB 3.0対応カメラaceとpylon Camera Software Suiteを使用して研究を行っています。

Baslerカメラの役割として、1台で素早く動く細胞を高い精度で撮影し、もう1台で細胞の挙動を記録するという2つの機能が求められました。このほか、後続の処理に使用するための画像の抽出には、pylonビューワーが使用されています。

Dartsch Scientific社の細胞研究やその中におけるBasler USB 3.0対応カメラaceとpylonの役割の詳細については、当社の成功事例をご覧ください。

今すぐ無料でダウンロード

ダウンロードを開始するには、言語を選択してください。