お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

ホワイトペーパー

カメラをリアルタイムに同期:複数のカメラを使用する用途におけるGigEネットワークの活用

複数のカメラを使用する用途において、別途ケーブルを追加することなく、すべてのカメラで同時撮影を行うには一体どうしたらよいでしょうか?当社のホワイトペーパーではその方法についてご説明しています。

複数のカメラで同時撮影を行う場合、ゴールの瞬間の異なる角度からの撮影や複数のカメラを使用したベルトコンベアー上の製品の検査、ロボット工学、三角測量を使用した3次元測定など、リアルタイムな動作が求められることが多々あります。

当社のホワイトペーパーでは、GigE Vision 2.0を活用することにより、複数のカメラを使用する用途において、トリガーケーブルなしで同時撮影を行う方法ついてご説明しています。

ホワイトペーパーの中で詳細に解説している内容

  • イーサネット(動作コマンド)を通じた複数のカメラに対する撮影トリガー
  • 複数のカメラを同期しながらのフリーラン撮影(同期型フリーラン撮影)
  • 接続されている機器、カメラ、コンピューターを同期する仕組み(Precision Time Protocol)
  • リアルタイム性の限界

今すぐ無料でダウンロード

フォームをご記入ください。フォームを送信すると、各言語版のダウンロード用リンクが表示されます。