お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

成功事例

トンネルをより安全に

高い信頼性で亀裂を検出するBaslerのGigE対応カメラpilot

トンネルの安全を確保するためには、早い段階から定期的に不具合(亀裂、ひび割れ、剥離、侵食)がないかを確認し、文書にまとめる必要があります。スイス・チューリッヒにあるエンジニアリング企業Terra International Surveys社は、自動的かつ体系的なトンネル検査から一連の文書化作業までを行う画期的なシステムtCrackを開発しました。tCrackには、キネマティック法による高精度な測位を行うBaslerの高解像度デジタルカメラpilotが搭載されています。

このシステムはスイスの有名なゴッタルドベーストンネルに導入されており、長さ25kmまでのトンネルであれば、設定した範囲内の亀裂の検出、特定、文書化を正確に行うことができる高い信頼性を持つことが証明されています。

tCrackシステムでは、機関車や貨物車など、トンネル内を移動する車両に10台のBasler pilotが取り付けられています。10台のカメラは車両に取り付けられた中央コンピューターによって制御されており、全台同時に撮影を行います。

今すぐ無料でダウンロード

ダウンロードを開始するには、言語を選択してください。