お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

成功事例

花の力で成功をつかむ:オランダの洋ラン業界で使用されているマシンビジョンシステム

人間の目だけでは十分な検査ができない用途では、カメラが「機械の目」としてますます活躍の場を広げています。カメラ技術は非常に柔軟性が高く、自動の品質管理、測定、認証、監視など、様々な用途や目的に利用できます。

世界屈指の生花の輸出国であるオランダでは、ビジョン技術とBaslerカメラが洋ランの自動検査に導入されています。マシンビジョンを使用することにより、オランダの生産者は花の生産性や品質、顧客満足度を大幅に向上させ、世界の生花市場において確固たる基盤を築き上げました。多くの花農家にビジョンソリューションを提供しているAris社は、自社のソフトウェアとBaslerのビジョン技術が生み出したカメラを利用し、ランの一種であるコチョウランの品種判別を行う検査システムを開発することに成功しました。

今すぐ無料でダウンロード

ダウンロードを開始するには、以下のリンクをクリックしてください。