お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

ホワイトペーパー

カメラの力を利用した高度道路交通システム

当社のホワイトペーパーでは、高度道路交通システムで活躍する産業用カメラとネットワーク(IP)カメラについて解説しています。

新しい交通手段が絶えず導入され、世界中で交通量が増え続けている中、交通安全を確保し、交通の流れのモニタリングと管制を行うために高度道路交通システム(ITS)が利用されています。近年ではこれらのシステムに対し、どんな悪条件でも高画質の画像を撮影することが求められるようになっており、最新の交通システムでは、カメラの力を利用することでこれを実現しています。産業用カメラ、IPカメラはいずれもこの用途に最適です。当社のホワイトペーパーでは、シーン別の最適なカメラやカメラを選ぶ際に考慮すべきポイントについて解説しています。

ホワイトペーパーの中で詳細に解説している内容

  • 高度道路交通システムにとって重要な要素
  • カメラに求められる要件
  • 産業用カメラに適したケースとIPカメラを使用したほうがよいケース

今すぐ無料でダウンロード

フォームをご記入ください。フォームを送信すると、各言語版のダウンロード用リンクが表示されます。

ダウンロードを開始するには、言語を選択してください。