お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

アプリケーションノート

GigE対応カメラとUSB 3.0対応カメラをStemmer Imaging社製ソフトウェアCVBに接続する方法

書類番号: AW000715

この文書では、Basler GigE対応カメラとUSB 3.0対応カメラをStemmer Imaging社製ソフトウェアCommon Vision Blox(CVB)2016(バージョン12)に接続する際の要件や必要な調整についてご紹介しています。この文書で取り扱っている内容は、以下の通りです。

  • Basler GigE対応カメラとUSB 3.0対応カメラを使用するためのハードウェア要件。
  • 特にGeniCam対応機器を使用する場合のCVBソフトウェアパッケージのインストールとGigE VisionフィルタードライバーsiFilterIPのインストール(必要な場合)。
  • Basler GigE対応カメラを使用する場合:
    • GigEネットワークアダプターのIPアドレスの設定
  • Basler USB 3.0対応カメラを使用する場合:
    • Stemmer社製libusbKドライバーの正しいインストール方法
    • カメラを制御するためにGeniCamブラウザーまたはCVB Management ConsoleのDevice Configuratorでカメラを開く方法
  • GigE対応カメラのトラブルシューティング、ネットワークアダプターのファイアウォールとトランスポート層の設定方法

今すぐ無料でダウンロード

ダウンロードを開始するには、以下のリンクをクリックしてください。