お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

アプリケーションノート

BaslerカメラをNeuroCheckに接続する方法

書類番号: AW001390

NeuroCheckは、産業向けの品質管理に使用されている画像処理ソフトウェアです。このアプリケーションノートでは、標準的なUSB 3.0ポートまたはGigabit Ethernetネットワークアダプターとpylon Camera Software Suiteを使用してBaslerのGigE対応カメラやUSB 3.0対応カメラをNeuroCheckに接続する方法についてご紹介しています。

手順の説明では、構成機器として以下のソフトウェアを使用していると仮定しています。

  • Basler NeuroCheckドライバーバージョン6.1
  • 画像取得ソフトウェアNeuroCheckバージョン6.1
  • pylon Camera Software Suiteバージョン4.2

アプリケーションノートの中で解説している内容は、以下の通りです。

  • NeuroCheckを使用するためのネットワークアダプターの設定方法
  • GigE対応カメラやUSB 3.0対応カメラでNeuroCheckを使用するための設定方法
  • NeuroCheckでのカメラの設定方法
  • NeuroCheckを使用した画像の取得方法
  • GigEとUSB 3.0の接続に関するトラブルシューティング

今すぐ無料でダウンロード

ダウンロードを開始するには、以下のリンクをクリックしてください。