お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

マニュアル

Basler Camera Link Cameras インストール&セットアップガイド 

このインストール&セットアップガイドでは、Camera Linkインターフェースを搭載したBaslerカメラを使用できる状態にするための方法について詳細にご紹介しています。ガイドの中では、画像の撮影を素早く簡単に開始する方法のほか、カメラをデスクトップに設置し、Basler Camera Configuration Tool Plus(CCT+)を使用してカメラを設定する方法についてご説明しています。そのため、本書は、Basler CCT+を使用可能なCamera Link対応カメラのみを対象としています。

このインストール&セットアップガイドの目次:

  1. はじめに
  2. ハードウェアの設置
    • 注意事項
    • EMI・ESD対策
    • 設置手順
  3. ソフトウェアのインストール
    • Basler Camera Configuration Tool Plus(CCT+)
    • フレームグラバーの「カメラファイル」のインストール
  4. 画像の撮影
  5. 画質の調整
  6. 次の手順
    • 改訂履歴
    • ご意見・ご要望
  7. この文書は英語版のみになります。Baslerでは、カメラをセットアップする前にこのインストール&セットアップガイドをよくお読みいただくことをおすすめしています。

今すぐ無料でダウンロード

フォームをご記入ください。フォームを送信すると、ダウンロード用リンクが表示されます。

ダウンロードを開始するには、以下のリンクをクリックしてください。